This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPR900:无法下载固件

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1558444/dlpr900-unable-to-download-firmware

零件号:DLPR900


工具/软件:

您好:

当我尝试从 DLPR900PROM Firmware | TI.com 下载“DLPR900PROM"固“固件时、页面会显示以下消息:

服务不可用

由于维护停机或容量问题、服务器暂时无法为您的请求提供服务。 请稍后重试。

我可以下载 DLPR900PROM-Previous、但我认为我应该使用当前版本 (6.3)

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    感谢您与我们联系。 请检查您是否可以立即下载。 很抱歉给您带来不便。

    此致、

    Aishwarya