This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:这款 EVM 是否有较小的替代产品?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPDLCR160CPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1560040/dlp3010evm-lc-is-there-a-smaller-alternative-of-this-evm

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLPDLCR160CPEVM

工具/软件:

您好、

我是 Ugo、我正在寻找一款能够提供至少 150 流明亮度、最大尺寸为 110mm× 105mm× 75mm 且聚焦范围约为 65cm 的 EVM、可用于演示器。
是否有满足这些要求的选项、或者是否有您推荐的替代解决方案?

谢谢您、

Ugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Ugo DECELLE 

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛!  我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ugo、

    您是否在寻找任何能够实现此功能的 EVM? 或者、您是否也需要控制器的“光控制“功能 — 显示图案的功能?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    我正在寻找一个符合我列出的要求的 EVM。 事实上、我要寻找的 EVM 介于 DLP2010EVM 女巫不够明亮的状态之间、DLP3010EVM 女巫与我的尺寸要求不符。  

    此致、

    Ugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ugo、

    如果您只需要显示应用、我的团队中将会有一位经验更丰富、对显示 EVM 非常了解! DLP3010EVM-LC 是我处理的最小 EVM。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ugo、

    我们有 DLPDLCR160CPEVM 可满足您的尺寸要求。 开箱即用 EVM 的默认亮度为 20 流明、如果您希望亮度达到~150 流明、则需要重新设计光学引擎、这还需要额外的热设计才能正常运行。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lori、

    感谢您提供此信息、它确认了我在网站上所理解的内容。

    此致、

    Ugo