This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540EVM:无法连接到 DLP471TEEVM

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420, DLP650TEEVM, DLP471TE, DLPC7540, DLPC6540, DLPC4420AEVM, DLP650TE, DLP471TEEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1549904/dlpc7540evm-cannot-connect-to-dlp471teevm

器件型号:DLPC7540EVM
主题中讨论的其他器件:DLP471TE、DLPC7540、DLPC4420、 DLPC6,540,4430DLP650TEDLP471TEEVM、DLP650TEEVM

工具/软件:

我按照说明连接器件、安装 GUI 并更新软件。 指示灯 D6 始终为红色。

即使我将跳线连接到电路板上的 J67、系统也会切换回引导加载程序模式。  

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、当我上传固件时、第一次会失败、并显示错误代码“0x00020000 偏移处的块处闪存验证失败“

    但它将第二次成功。  

    我使用了来自另一个线程的正确 471 固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用了哪个驱动程序?  也有同样的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到你的其他帖子,我不确定我们有相同的问题. 我可以在 GUI 中连接到 7540EVM、并使其重新一致主板。 我的问题是 DMD 显示板不一致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能来自我原来的主板,这是 RMA 我 得到了一个替换,可以连接到 7540EVM 与 GUI 只是看不到 471

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们在同一个页面上--我也尝试了正确的 471TE 固件、但它仍然无法正常工作。

    从另一个线程我知道 D6 点亮可能是由于芯片故障(它出现故障或在运行期间损坏)。 因此、您可能需要更换 471TEEVM 电路板。  

    我没有得到任何实际技术人员的任何回答、尽管可能有一些修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上买了一个新的 471TEEVM 以防万一,它仍然有一个红色的通信灯。  我认为还有其他问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziqi、

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您关注 DLPRegistered技术。

     您能否提供使用 SW5 和 SW1 为电路板上电时 EVM 上 LED 的状态? D6 是一个红色 LED、在正常运行期间它应该会亮起。  

    您是否按照 DLPC7540 EVM 用户指南中的步骤为 DLP471TE EVM 的固件映像文件进行编程? 编程时您是否带有跳线 J9、并将其移除以确保正常运行?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lori、

    感谢您发送编修。

    D6 为红色、其他 3LED 为绿色。

    编程时、跳线移至 J9、GUI 将其标识为引导加载程序模式。

    上传时、首次尝试时始终显示错误代码“Flash verification failed at block at offset 0x00020000“、但如果重试、则显示 GUI 中显示 Successful。

    之后、我们无法在将跳线移至 J67 后正常运行。 D17 (D6 旁边的 LED) 会闪烁 3 秒钟、因为手册上说应该闪烁、但我们看到没有显示徽标。 这是与 472TEEVM 固件一起提供的。  

    如果使用正确的 471TEEVM 固件、我甚至看不到 3 秒的刷写。

    GUI 将显示系统处于显示模式一秒钟、然后跳回 booltloder 模式。

    如果可以选择 7540EVM 和 471EVM 电路板、我们真的很想提供其更换订单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您表示 D6 在正常运行期间处于导通状态、但无论我将跳线放置在哪里、红色 D6 LED 始终亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziqi:

    成功对 correcte2e.ti.com/.../1731.Flash_5F00_DLPC7540_5F00_DLP471TE_5F00_LED.img 进行编程后、您能否再次检查您是否具有如下所示的正确上电 LED 状态?

    1.已连接 12V 电源:无 LED 亮起

    2.  SW5 接通:D8 红色 LED 接通、D52 绿色 LED 接通

    3. SW1 亮起:D8 红色 LED 熄灭、D5、D7 绿色 LED 亮起、D15 绿色 LED 闪烁、D6 红色 LED 亮起、D52 保持亮起

    此外、您能否查看是否可以切换显示模式(例如启动界面,测试图案)?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 和 2 是的、它的行为与您描述的一样。

    对于 3、如果我使用刚刚提供的 471 固件、D15 绿色指示灯不会闪烁、而是保持绿色。  
    如果使用官方网站上提供的 472 固件、是的、它会闪烁 3 秒、并且系统切换至显示模式、但不会按原样显示 TI Logi。 几秒钟后、GUI 断开连接、然后在引导加载模式下重新连接。  

    启动界面图像显示(我假设您是指在 GUI 中显示启动界面图像)不起作用、并显示错误消息“0x2:无效或未知消息“。 这是使用 472TE 固件、到目前为止、唯一的软件可以将器件置于显示器外部模式(即使在短时间内也是如此)。  

    我们在加载固件时还看到以下错误消息。 如果您再试一次、它将会成功。 但每次上传新固件时、它都会首次显示此信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lori:

    任何诊断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziqi:

    您能否确认您正在使用的 DMD? 最好提供您所拥有的设置的图片。

    此外、您能否 使用  RS232 转 USB 电缆与 J102 连接、以共享调试日志? 调试日志使用 115200 的波特率通过串行端口发送。 您可以在 GUI 中使用高级模式、在 Connection 页面中、将日志记录接口与 UART 和适当的端口 COM 连接。 然后、为 EVM 加电、您将在“Debug Log“窗口中看到调试日志信息、并请与.txt 文件共享日志。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../b9684a5b_2D00_8507_2D00_4a8d_2D00_b507_2D00_fa7611d3f6ed.txt

    我们使用的是 471TE。  
    请参阅调试日志和映像。 我相信所有设置都是正确的,如手册所述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziqi、

    感谢您提供信息!  

    在调试日志中、我看到存在产品配置错误、这可能导致 DMD 无效且无法正确启动。  

    可能需要使用 JTAG 对引导加载程序重新编程。  请参阅  DLPC4420EVM-SW 封装的 DLPC4420AEVM 页面上的 JTAG 引导加载程序编程指南。 本指南适用于 DLPC4420/4430、但您可以将其用作 DLPC7540 的参考、并需要使用适当的 DLPC7540 电路板文件和闪存映像文件。 您可以在 GUI 下载目录中找到 bootloader.bin 文件、例如“C:\Users\user_name\AppData\Roaming\gui\DLP Texas Instruments 3.2.0.7\settings\DLPC6540Project\Inputs\Firmware\bootloader.bin“。  DLPC6540 和 DLPC7540 的引导加载程序是相同的。  

    同时、您能否提供 DMD 背面显示器件型号的图片?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    这是 DMD 背面的图片。 我们正在尝试引导加载程序、但它似乎不起作用。  

    在这一点上,我们真的远远落后于时间表,可能想继续--这将是非常好的,如果你可以发出一个退货/更换 RMA ,这样我们可以把它发回测试工作集或一些专业的修复。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lori:

    实际上、我们得到了另一套 7540EVM 主板和 471EEVM 主板、这次我们确保严格遵守所有必要的步骤、所有指示灯都正确亮起、并在编程时在 J9 添加跳线、运行时在 J67 添加跳线。 我们使用了 471.img 固件。 我们看到的问题与之前完全相同、更新固件后、所有系统将尝试连接到显示模式、然后自行断开连接并返回引导加载程序模式。  

    此外、使用提供的 471 固件时、我们根本看不到 D15 LED 闪烁。  这是非常奇怪的,因为当我们最初使用 472 固件时,我们看到指示灯闪烁。  

    客户销售团队告诉我们、471EEVM 实际上安装了 472 后视镜、我想知道原因是什么? 该产品应在一天结束时使用哪种固件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lori、  

    正如我们在遵循 JTAG 闪存编程指南一样、Programmer 工具需要一个 UM232H 模块。 我们是否确实需要购买其他器件来解决此问题?  
    因为当我们运行闪存编程器程序时、会显示未安装 FTDI 的错误消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lori:

    如果我们使用 472TEEVM 固件、我们看到调试日志提供了截然不同的结果。 请同时查看。

    e2e.ti.com/.../f3711041_2D00_ebec_2D00_485e_2D00_b5e0_2D00_939e899bbc4c_5F00_472.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anderson:  

    您将需要 UM232H 对 JTAG 进行重新编程。 如果 UM232H 与格式器板上的 JTAG 连接器相连、还请确保 UM232H 和 Molex 51021-0600 之间连接正确、如果您看到 FTDI 为未找到、请再次检查是否关闭 GUI、因为 GUI 可以与 FTDI 连接、但不允许您与编程器工具连接。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziqi、

    您为 DMD 背面分享的图片不是很清晰。 我看到它是 DLP650TEA0FYP、而不是 DLP471TEA0FYN。 您能否确认?

    每个 DMD 都有自己的闪存映像闪存、以使其正常工作。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是 DLP650TEA0FYP。  这意味着我想固件从一开始就不准确? 事实上、我们根据发票/收据订购了 471TEEVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziqi:

    是的、您使用了不正确的闪存映像文件来对电路板进行编程。 请在附件中使用 DLP650TE 映像文件并对其重新编程。  e2e.ti.com/.../Flash_5F00_DLPC7540_5F00_DLP650TE_5F00_LED_5F00_v5.2.0.A.3.0.img

    如果您订购了 DLP471TEEVM 但收到的 DLP650TEEVM 订单有误、请联系您购买 EVM 的当地分销商。 他们可以帮助您处理错误的订单。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们直接从 TI 购买了这款器件、作为 TI 工程师、客户支持部门希望与您交谈。 我们更倾向于同时返回 DLP7540 板格式器板以及 471TEEVM 板(事实证明为 650)、因为我们不再信任该产品的可靠性。 我会将此转发给您、客户支持和我的同事、以便执行后续步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziqi:

    很抱歉给您带来不便。 我能知道您何时购买了 EVM 吗?  

    EVM 享有 90 天保修。 请申请 RMA、您可以使用此主题作为 RMA 授权的证明。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在关注这个主题、遇到同样的问题后、我从 DigiKey 订购的两个 DLP471 实际上也是 650。  已刷写正确的固件、现在会显示 DLP 标识

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    感谢您的反馈、我很高兴 DLP650TEEVM 能随附正确的图像文件。  

    我不确定在 EVM 出厂时、分销商如何处理 DLP471TEEVM 和 DLP650TEEVM。 如果您确实需要 DLP471TEEVM 而不是 DLP650TEEVM、请联系 DigiKey 以获得进一步的客户支持。  

    此致、

    Lori