This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:如何自定义定制电路板的闪存文件

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR3010EVM-G2, DLPA2005, DLPC3433, DLP4710, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1547422/dlpc3433-how-to-customize-flash-file-for-a-custom-board

器件型号:DLPC3433
Thread 中讨论的其他器件:DLPDLCR3010EVM-G2DLPA2005DLP4710DLPC3478

工具/软件:

我们一直使用 DLPDLCR3010EVM-G2、并且能够使用 DLP Light Crafter Display 更改时序、更改启动界面和创建定制批处理文件。 在 EVM 上运行良好。

我们可以随时在定制电路板上实施该设计。 我们 使用 TI DLP Pico 固件选择器生成了 FWSel_DLPC3433_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v7p4p3.img 文件、以便与定制电路板上的硬件配置相匹配。 但是、当使用此文件作为 DLP LightCrafter Display(闪存映像更新)上的输入映像时、我们收到错误消息:“闪存映像更新失败:输入闪存映像错误“。

修改定制电路板固件文件的过程是什么? 我们希望更新启动屏幕并实施批处理文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我成功使用了适用于 DLP4710 的 DLP EVM GUI 3.2.0.7。 用于刷写和编辑.img 文件的说明。 我认为该软件将支持_v7pxxx.img 固件、但无法编辑_v8pxx.img

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DLP EVM GUI 3.2.0.7 似乎有点旧。

    我只看到旧的 3010EVM

    www.ti.com/.../DLP3010EVM-LC

    我能够半编辑 A

    * DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v9p2p0.img

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我们正在处理您的问题、并将收到回复。

    此致、

    John