This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3436:我们使用 DLPC3436+DLPA2000 自行绘制了一个电路板。 我们应该如何进行请的调试?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3436

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1557626/dlpc3436-we-drew-a-board-ourselves-using-dlpc3436-dlpa2000-how-should-we-debug-it-please

器件型号:DLPC3436


工具/软件:

我们现在已经下载了固件、如何在完成下载后验证显示。 我们未来将提供需求更新。 您是否有任何相关的 DLPC3436 刻录软件工具和代码。希望尽快收到回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    如果您具有来自 TI.com 的固件映像、请将连接到电路板设计中控制器的 SPI 闪存刷写。 默认情况下、如果在初始化过程中未检测到问题、系统应启动并在墙上创建映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    但我想问、是否可以提供用于将固件自刷写到电路板上的软件。 我们只在制作电路板后才找到固件、我们认为可以自行烧录、但找不到刷写软件工具。

    感谢您的答复。

    辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如果没有这样的工具,请尽快给我一个答复。我仍然期待着你告诉我一个解决办法。

    谢谢你。

    辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    该芯片组需要一个 SPI 闪存 IC。 任何可以处理 IC 刷写的通用工具都应该没有问题。 为了在实验室中使用、该团队使用了 Total Phase Cheetah 和随附的 GUI。 这是一个昂贵的选项。 应该有很多其他更便宜的替代方案做同样的工作。

    以下是有关如何对系统进行编程或恢复的参考:

    https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1119952/faq-spi-flash-device-with-soic-clip-guide-for-corrupted-devices?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PICO%20SOIC#

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。 我们当前正在尝试、发现从 TI 下载的固件中的 IMG 文件已损坏、无法直接烧录。 这是什么原因? 有解决方案吗?

    显示 为:无法加载文件。\n 光盘映像文件已损坏。

    谢谢你。

    辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    请分享固件选择器工具中使用的确切设置。 一张照片就可以了。 该团队可以查看确切的固件映像并进行调查。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、John。

    我可以询问是否需要在签署 NDA 协议后打开固件选择工具? 我还没有在官方网站上找到此工具。 目前正在申请签署 NDA 协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    固件选择器工具允许 TI 共享经过有限更改的预制固件映像、以满足基于 TI 参考设计的系统的客户需求。 没有可与此工具共享的内容。

    请分享您为工具提供的信息、以便团队调查您遇到问题的固件映像。

    此致、

    John