This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC964:64B/66B 控制器是否同时支持帧接口和流接口?

Guru**** 2664655 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1561835/dlpc964-does-the-64b-66b-controller-support-both-the-framing-interface-and-the-streaming-interface

器件型号:DLPC964


工具/软件:

大家好!

64B/66B 控制器是否支持
两个成帧接口
和流接口?

查看 TRM 的第 7.3.1 节和第 7.3.1.1 节、它似乎发送了 64 个 DMD 块
兼容 Aurora 的接口将电源添加到单个器件中。 但是、原生 Aurora 本身不会发出 DMD 块边界信号、因此似乎采用 User-K 的机制来指示这些信号(例如,发出长度信号?)。
因此、关于用于发送 DMD 内容的 Aurora 数据传输规范、不清楚是流式传输还是成帧传输。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ITO 、  

    在 Aurora 链路层、该接口配置为流接口。 Aurora 64B/66B 本身不提供 DMD 块边界、因此为了解决该问题、DLPC964 控制器会解释 Aurora 流中的 User-K 数据、并应用其自己的内部成帧逻辑以将传入的数据对齐到所需的 64 块 DMD 数据包中。

    此致、  

    Tristan Bottone