This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:更改/删除启动界面

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPDLCR3010EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1557858/dlpdlcr3010evm-g2-changing-removing-splash-screen

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2
主题中讨论的其他器件:DLP3010EVM-LC

工具/软件:

您好:

我正在尝试删除/更改投影仪上的闪屏。  

使用 DLP EVM GUI 工具的“显示“和“图形和图像“下、我可以显示不同的启动界面和图形等 但重新启动后、它会恢复到默认的启动屏幕。 我想删除闪屏或将其替换为徽标。

我曾尝试在 DLP EVM GUI 工具中编辑固件。 首先,我做了一个备份,然后去“编辑固件“选项卡。 在第 1 步中、我选择所做的备份、选择更新固件的名称、对于 EVM 类型、我选择“DLP2010EVM-LC"。“。 我第一次尝试使用“DLP3010EVM-LC",“,因为、因为我使用了 DLPDLCR3010EVM-G2“、但这总是会在最后一步中显示一条错误消息(闪存映像更新失败)。 所选输入图像与所选的 EVM 类型不匹配。 输入图像用于 DLPCDLCR 2010 EVM)。 当我选择 DLP2010EVM-LC 时、不会收到任何错误消息。
我跳过步骤 2、步骤 4 和高级、仅更改步骤 3 中的图像。 在上一步中、我成功创建了一个新映像。 但刷写映像后、无法从投影仪获得任何输出。 通过 HDMI 连接设备时、既没有启动界面、也没有输出。 返回备份后、投影仪再次工作。 但是、使用备份创建新固件并且仅更改启动界面图像会导致投影仪无法输出任何内容。


我也在高级模式下进行了一些实验、但我无法确定如何在高级模式下进行任何更改。  
我尝试使用批处理命令来选择不同的启动界面 (0x00D)、棋盘图案 (0x00b)、启动界面执行 (0x035) 等。但无论我做什么、在按下“run commands“按钮后我都看不到任何更改。
转至“Commands"和“和“Test Patterns“、我也无法显示任何图形、只会产生严重失真的图像。

因此、我认为在固件中编辑启动界面图像的第一个想法是正确的、但无论我尝试什么、它在刷写编辑后的固件后始终会停止输出任何内容。

EVM 软件:6.9.0

EVM 固件 7.3.3

GUI 软件 3.2.0.6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否在正确的轨道上移除闪屏? 为什么  通过  DLP EVM GUI 工具更换固件中的启动界面后、投影仪无法开机?    当我刷新固件备份本身工作正常。