This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP300S:DMD >10kHz 二进制控制

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1552048/dlp300s-dmd-10-khz-binary-control

器件型号:DLP300S


工具/软件:

您好:

我们正在开发一种涵盖 UV 至 SWIR 范围的压缩感应成像解决方案、因此想知道其中是否有一些 更低的成本 DMD 模型支持以速率对微镜进行二进制控制 大于 10kHz
如果是、请您向我们介绍一下相关的模型。  这似乎并不是一个很常见的应用、并且数据表中未详细说明外部打印模式规格。

此外、我想知道您是否具有采用 UV 涂层的康宁 Eagle XG 玻璃的透射曲线、因为该曲线未出现在应用报告–DLPRegisteredDMD 窗口波长透射注意事项 (理想情况下涵盖高达  2500nm 的波长)中。

非常感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Loic,

    您认为哪些模块具有更低的成本?  您是否考虑成本?  我们更高性能的芯片组可提供您所需的速度。   

    TI 不会生成 UV AR 涂层控制鹰 XG 窗口。   UV 窗口是 Corning 7056、它们是 A 型软件包窗口。  UV AR 窗口曲线位于应用手册中。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。


    “更低的成本“、我正在寻找一款大批量低于 150 美元、但在理想情况下尽可能便宜的 DMD、并且微 镜电网上的最低分辨率相当于 720p。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次您好 Loïc…

    DMD 还需要一个控制器。  我是否允许我们的营销人员与您的登录账户关联的电子邮件联系?  我想他们会为您提供这样的答案。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次您好 Loïc…

    您应该会在今天上午晚些时候收到一封电子邮件。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我仍然没有收到任何电子邮件跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次您好 Loïc…

    我很抱歉。  我会再次提醒他们。   

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们会一直到下周。  我已发送提醒、但会跟进星期一。