This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR65EVM:安装孔的机械尺寸?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1553177/dlplcr65evm-mechanical-dimensions-of-mounting-holes

器件型号:DLPLCR65EVM


工具/软件:

在哪里可以找到散热器的 PCB 安装孔的尺寸(理想情况下参考电路板边缘)? 我在设计文件 zip 下载中找不到工程图、并且无法打开 Gerber 文件和.brd 文件。

带有 PCB 的机械 CAD 文件将非常有用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    您可以从 Altium 下载免费的 BRD 文件查看器 — 进行搜索。  这些设计文件在此处:  DLPLCR65EVM 评估板|德州仪器 TI.com

     dlpc148.zip 文件中可能包含一些 pdf 文件。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我能够得到孔尺寸、但我也想要散热器切口尺寸以及从电路板到 DMD 背面的“深度“。 我本来希望包含这些尺寸的 pdf 或实际装配的 CAD 进行验证(带有四个孔的安装 CAD 标记为 FLQ、但我们购买了 FYE、而且 PCB 与所提供的不同、因此我们需要通过其他方式进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们需要知道切口相对于安装孔的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    请查看此文档:  https://www.ti.com/lit/pdf/dlpa067 第 10 页。   https://www.ti.com/lit/an/dlpa053/dlpa053.pdf。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第 10 页引用了 FYE 版本、这是我们购买的、但我们的安装孔样式更类似于 FLQ 版本(4 孔)。 但是、这些模型的两种 CAD 模型都没有与我测量的或我们看到的 BRD 尺寸相匹配的 PCB 切口尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    然后、我需要咨询我们的机械团队、以了解他们可能拥有的产品。  请留出几天时间。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    我仍在尝试查找 DLPLCR65EVM 中实际电路板的设计文件。  比预期的时间更长。   

    希望我能找到一些由星期五 (8-22)。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    我很抱歉,但我所看到的每一个地方都只展示了双孔弹簧弹跳设计。   

    我正在与团队合作、以了解我们是否可以一起工作。  我很抱歉这个漫长的过程。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    请接受我朋友的请求、以便我可以向您获取信息。

    菲齐克斯