This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:D2 指示灯错误

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM, DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1558101/dlplcrc410evm-d2-indicator-light-error

器件型号:DLPLCRC410EVM
主题: DLPC410 中讨论的其他器件

工具/软件:

在 DLPLCRC410EVM 电路板、1 μ s 后、按照程序运行时、发现灯磁珠颜色异常、其中 D2 灯磁珠显示为红色。

2、联系客服人员并提供以下网站进行自我检查。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1254555/faq-dlplcrc410evm-debugging-faqs?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DLPLCR95EVM

通过上述网站检测仍会导致错误。

首先、执行下图所示的操作没有问题。

然后、执行下图所示的操作后、问题仍未解决。 信号接口的电压测试显示没有问题、并且 D2 LED 仍为红色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    T05853533 DLPLCRC410a*1 1999.0美元 (USD) 2025年7月18日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王

    您是从哪里购买此器件的。  此 LED 指示 APPS_FPGA 未配置。  电路板上有两个 PROM。  两个 FPGA 的左侧是一个用于控制器。  这是我看到的第二块电路板、其中 APPS_FPGA PROM(位于 FPGA 右侧)填充了 DLPC410 PROM、该 PROM 不正确。

    需要使用 APPS_FPGA 固件对 APPS_FPGA PROM 进行编程。  这需要 Xilinx 平台电缆、影响版本 14.1 和 v2 的 apps_fpga 代码。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们无法自行解决此问题、因此我们仍需要您安排并提供更换解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王

    我们需要知道此电路板的购买来源是什么?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    该主板可从以下网站购买: https://www.ti.com/
    订单号为:T05853533

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王

    我有点困惑。  图中显示了三个独立的板。  第一张图显示了两个带有白色贴纸的 EEPROM、

    第二个显示一个带贴纸、另一个不带贴纸。

    第三张图展示了没有 XCF16 EEPROM 的电路板、但采用了较新的 SPI EEPROM。

    我很抱歉、因为我认为显示的第一块电路板是您询问的电路板。  如果第三张图是这张图、则也意味着 APPS_FPGA 未配置。  我向您发送了一个朋友邀请、您可以向我发送发票。   

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、

    第一张照片是由我们自己拍摄的
    第二张和第三张图片 来自您的网站

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王

    我已经向您发送了一个朋友请求。  请接受、以便我们能够确定详细信息、以便将其提供给您。

    FIZix