This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:4K DLP < — 请推荐您当前的产品。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1560352/dlp4500-4k-dlp---please-recommend-us-your-current-offerings

器件型号:DLP4500


工具/软件:

안녕하세요 μ s

이 메시지가 당신에게 잘 전달되기를 바랍니다 μ s。

몇 년 전 μ H、우리는 720p DLP 기술이 적용된 액추에이터를 사용하여 4K 비디오 이미지를 구현하는 제품을 작업할 때 test 자료와 프로토타입을 제공했습니다。

Lens + DMD 기술을 활용한 4K 빔프로젝터 개발이 완료되었다고 들었습니다。

이제 DLP 빔프로젝터를 사용하여 초정밀 프린터를 구현하는 데 관심이 있으며 현재 제품에 대한 제품 권장 사항 및 링크를 요청하고자 합니다。

도움을 주셔서 대단히 감사합니다 μ s。

감사합니다 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 权赫洙 、  

    请将您的问题发布到此论坛: E2E 论坛(中国) 

    谢谢。此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 E2E 论坛(中国)上发布咨询时、会发生以下错误。

    正在审核的内容

    此内容目前正在等待版主审核、不可用。 请稍后重试。

    返回到 DLP 产品 或稍后重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已解决该问题。 服务器响应似乎有延迟。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。