This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCR4500EVM:3D 扫描仪

Guru**** 2618745 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPLCR4500EVM, DLP4710EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1558127/dlplcr4500evm-3d-scanner

器件型号:DLPLCR4500EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLP4710EVM-LC、DLP3010EVM-LC

工具/软件:

您好团队:

我正在研究构建 Precision 3D 扫描仪的项目、该扫描仪通过 USB/ETH 为 PC 提供 3D 点云。  

扫描对象是反射性的、并且大部分位于固定距离、静态。
物体尺寸应为 1mm x 1mm x 1mm 至 20mm x 30mm x 20mm。


它是基于激光源的扫描。 可能是蓝色。

您是否可以建议使用更好的 EVM 来试用此应用程序(即视频课程)?
`s 使用 TI 的 DLP 的任何第三方建议都将大有帮助   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    感谢您通过 E2E 论坛!

    我们提供的视频更基本、但这些视频可在 高精度实验室系列:DLP 实验室 — 光控制页面中找到。 

    如果您知道您已经在可见光范围内查找,我会在产品页面中搜索此范围内特定的控制器型器件 — 与此页面类似。

    如果您想查看使用这些控制器的第三方公司、我们在此 OMM-Search 工具下发布了包含此信息的工具

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的更新。

    `s 已与许多供应商建立了联系、并正在通过 TI 的 OMM-Search 工具进行沟通。

    因此、我们希望首先 使用 EVM 进行评估、但不确定哪种 EVM 更适合该应用。

    我们仅针对小尺寸反射物体的精确 3D 扫描。

    在考虑激光光源的情况下、是否有比 DLPLCR4500EVM 更适合我们的应用的 EVM?

    此致、

    Bhupendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    我对此项目的预算没有任何想法、但我会与 EKB Technologies 联系、他们可以与您一起为您的应用程序定制。

    我会考虑使用 DLP3010EVM-LC/DLP4710EVM-LC 以及 DLPLCR4500EVM。 如果预算不是问题,你可以考虑联系 数字光创新 以及 VISITECH

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Aaron、

    感谢您的支持

    是的,由于我们正在计划大规模生产,应用程序对成本不敏感。

     DLP3010EVM 和 DLPLCR4500EVM 似乎在 RGB LED 上,我们能把它更改为激光吗?  

    您能建议任何介绍使用激光源进行 3D 扫描的应用手册吗?

    我们的目标是为短扫描范围 (~100mm) 和小光泽物体创建基于 DLP 的 3D 扫描仪传感器。

    我们已经发送电子邮件给 EKB 团队,并将等待他们的答复..

    此致、

    Bhupendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    很抱歉、我们没有具体的应用手册、其中仅介绍了如何使用 3D 扫描。 从根本上说、 激光源仍然是可见光并利用图形进行 3D 扫描、因此其功能与 LED 并无不同。 激光磷色轮也将运行大致相同,但可能会因车轮自旋速率而受到限制 — 固态照明更理想。

    作为参考、这是基本 3D 扫描用例的良好阅读材料:

     TIDA-00361:使用 DLPRegistered技术为 3D 扫描生成便携式点云

    2、 快速、准确的 3D 扫描进入嵌入式应用

    3. 采用 DLPRegistered技术的工厂自动化高分辨率 3D 扫描仪

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您推荐阅读材料。

    从根本上说、 激光源仍然是可见光

    是的、同意。 在研究过程中、人们使用蓝色激光处理光泽/发光物体、因为它的波长较短、可在短扫描距离上进行反射。   

    我们仍在等待来自 EKB 人员的响应,你能建议任何特定的联系推动这个过程吗?

    此致、

    Bhupendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    EKB 在欧洲和亚洲都有多个代表 — 我会尝试通过电话或电子邮件与他们联系

    很抱歉、我无法为您加快此流程!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aron、

    感谢您的持续支持。

    我们收到来自 EKB 的电子邮件、对话开始。

    由于尺寸/空间受到限制,输出目标是创建带有集成 CMOS 芯片的传感器模块(不使用现成的相机)来替换相机。

    它类似于以下图像、Keyence (LJ-S025) 和 Micro-Epsilon 具有这样的 3D 扫描传感器模块。  我们不确定是否可以使用具有 EKB 的 EVM 模块。

    此致、

    Bhupendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    我将与 EKB 讨论此问题。  几乎每个 EVM 都将受到构建方式的限制。   

    我相信如果您想使用 LED、DLPLCR4500EVM 将是一个很好的入门方法。

    我同意我的同事的观点、如果您计划使用激光、EKB 提供更有意义的选项。  

    菲齐克斯