This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021-Q1:如何使用 DLP2021-Q1 获取通过 LVDS 显示的视频

Guru**** 2620055 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC120-Q1, DLP2021-Q1, DLP2021AM263Q1EVM, DLP3021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1561292/dlp2021-q1-how-to-use-dlp2021-q1-get-video-for-display-through-lvds

器件型号:DLP2021-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP2021AM263Q1EVM、DLPC120-Q1、 DLP3021-Q1

工具/软件:

1、我可能会问、DLP2021AM263Q1EVM 中的 AM263X 是否可以通过以太网读取实时视频、并通过 PRU0_GPO [17:0]端口将视频传输到 DLP2021-Q1 EVM?图片:

2、我可以询问 TI 是否提供了以太网到 DMD 控制程序吗? 如果是、是否可以修改以太网到 DMD 控制程序?

3、我们当前的要求是汽车系统将实时视频传输到 DLP2021 以通过 LVDS 显示。 是否可以实现 DLP2021AM263Q1EVM、或者是否有任何类似的 DLP2021AM263Q1EVM 实现方案 (SoC 输入 LVDS 至 PRU0_GPO [17:0]以控制 DMD)? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui Zhu、
    感谢您联系我们。 要按相同顺序回答您的问题:

    1) 否、不能使用 DLP2021AM263Q1EVM 进行实时流式传输。 图像/视频数据需要首先存储在 EMMC 中、然后由 PRU 读取。 这是因为 PRU 无法使用原始.bmp/.mp4 格式的图像/视频。 需要首先处理此数据、以便将其转换为 DMD 可读格式。

    2) Sitara AM263x SDK 确实支持实现 CPSW 或 RGMII 驱动程序以供您使用以太网。 到目前为止、我们的主应用程序代码中尚未实现此目的、但您可以通过参考 SDK 中提供的代码在您最终实现此目的。  这样、您就可以通过以太网从前端控制器向 Sitara AM263x 控制器发送命令。 TI 将为您提供对主应用程序的访问权限、您可以根据您的用例在该主应用程序上实现这些更改。

    3) 您能否详细说明您在这里针对的是哪种终端应用/用例? 我可以根据您的要求推荐合适的解决方案。

    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的应用场景是汽车系统将视频传输到 DLP2021 以通过 LVDS 显示、从而实现侧面投影。 如下图所示:

    如何达到这一要求?我应该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui Zhu、
    借助基于 DLP2021AM63Q1EVM 的 DGP 解决方案、您只能首先将这些图像/视频存储在闪存/多媒体卡中。 然后使用 LVDS、您只需从汽车系统发送命令、即可在需要时显示这些图像/视频。
    您不可能从汽车系统中自行发送视频/图像数据、并使用此系统实时显示这些数据。

    如果您的用例与上述图像(您已分享)相同、我相信基于 DLP2021AM263Q1EVM 的应用可以满足您的要求、 因为您可以将大量内容存储在闪存/多媒体卡中。 (支持 8GB 嵌入式多媒体卡)


    否则、如果您仍在寻找完整的实时流式传输设置、请考虑 TI 的基于 DLPC120 芯片组的解决方案: https://www.ti.com/product/DLPC120-Q1 

    (这也是一款汽车级芯片组。)

    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddharth

    感谢您的建议。 我还有一个问题。 DLPC120-Q1 可以与 DLP3021-Q1 配合使用吗? 我们是否可以使用 DLP3021-Q1 实现 LVDS 实时视频显示应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui Zhu、
    是的、DLPC120-Q1(控制器)与 DLP3021-Q1 (DMD) 配合使用。
    是的、您可以使用 LVDS 来执行实时视频显示应用。


    有关更多详细信息、请参阅 DLPC120-Q1 和 DLP3021-Q1 数据表。 (可在这里: www.ti.com/.../DLPC120-Q1 , www.ti.com/.../DLP3021-Q1 )     



    此致、
    Siddharth