Other Parts Discussed in Thread: DLP3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3010EVM-LC主题中讨论的其他器件:DLP3010
工具/软件:
您好团队:
我们正在使用 DLP3010 EVM 并使用结构化二进制图形(黑白图像,如条纹)。 在 TI GUI 中的“Internal Trigger Mode“下、我们可以从三个光源中选择一个:红色、绿色或蓝色。
当我们上传二进制图形 (0 和 1) 时、所选照明颜色会投影在图像的“1"部分“部分、而“0"会“会保持暗。
我们的要求是进行工程设计 白光 二进制映像的“1"部分“部分、而不是仅单个 R/G/B 通道。 您能解释一下我们如何配置 GUI 或 EVM 设置、以便在内部触发模式下实现白光投影吗?
此致
Abdul Basith
CDAC-T