This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500:DLP9500's 玻璃的内部是真空还是充满惰性气体?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1565342/dlp9500-is-the-inside-of-the-dlp9500-s-glass-a-vacuum-or-filled-with-inert-gas

器件型号:DLP9500


工具/软件:

TI 专家:

   DLP9500 的玻璃内部是真空还是充满了惰性气体?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赖先生、

    DLP9500 的内部不是真空、也不会填充惰性气体。  它充满了专有材料,确保微镜的可靠运行。

    您提出的原因是什么?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要它用于真空环境

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赖先生、

    由于密封件是真正的密封件、此器件已用于真空应用。  对于航天应用、温度是重要因素。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好菲齐克斯专家:

       它是否可在 10⁻³Pa 真空环境中使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赖先生、

    这应该不会产生问题、而是要将 DMD 保持在 10 摄氏度以上

    菲齐克斯