This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900DEVM:DLPLCRC900DEVM 和 DLPLCR90EVM 无法连接至 GUI

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900DEVM, DLPLCR90EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1560812/dlplcrc900devm-dlplcrc900devm-and-dlplcr90evm-cannot-connect-to-gui

器件型号:DLPLCRC900DEVM
主题:DLPLCR90EVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我们的实验室已使用  DLPLCRC900DEVM 和  DLPLCR90EVM。 但是、 Lightcrafter9000 突然显示几天前的断开连接状态。
我到目前为止尝试的是切换电缆和 PC、J11 为引导加载程序提供封装、重新安装软件和固件。
主板具有良好的心跳闪烁、并且显示板在通电时显示默认模式。
lightcrafter9000 状态显示屏的屏幕截图显示在此处。  
您能否对问题进行诊断?  
 
此致、
公务员制度委员会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonard、

    他们是否重新启动了主机或另一根 USB 电缆?  这是第一个开始的地方。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、

    你好。

    是、已尝试重新启动主机并更改 USB 电缆。

    还有其他建议吗?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI-CSC:

    由于您能够通过接通 bootHOLD 跳线重新编程、因此它必须显示“Connected"(“(已(已连接)才能重新编程。

    现在再次尝试引导 OLD 跳线、但这次按如下方式设置固件页面:

    完整映像、不要跳过引导加载程序区域。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、

    你好。

    我想说明一下我所做的工作以及我现在看到的内容:

    • 以前、通过在 J11 上设置 BootHOLD 跳线、可以顺利地对电路板进行重新编程。

    • 突然、尽管连接了电源和 USB、系统仍然开始报告“已断开连接“。

    • 我再次尝试了 BootHOLD 过程、即 J11 上的跳线→下电上电→连接 USB→上传固件、前提是该过程(包括上传固件)是 bootHOLD 跳线的正确过程。

    您能否确认我对 BootHOLD 重新编程流程的理解是否正确? 如果是、USB 端口或相关组件出现故障的可能性有多大?

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、TICEC、

    如果在 BootHOLD 跳线打开时系统不再显示 CONNECTED、则必须通过 JTAG 加载固件。  这通常表示引导加载程序已以某种方式损坏。  请参阅 DLPU102 [https://www.ti.com/lit/ug/dlpu102/dlpu102.pdf]第 4.12 节“JTAG 闪存编程“。

    您将需要获取 FTDI USB 转 JTAG 芯片并按照其中所述制作编程电缆。  按照指南中的说明进行操作。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix、

    你好。

    如果我正确理解、您的意思是 BootHOLD 跳线可以恢复与当前无响应系统的连接? 当我首次设置系统时、我记得只要插入电缆、它就会自动连接、无论是否使用了 BootHOLD 跳线。

    您能否确认初始连接状态是否无关紧要、以及 BootHOLD 跳线是否确实可用于恢复无响应系统? 如果是、我将按照您的说明购买 FTDI USB。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、TICEC、

    我这样说、如果在安装 BootHOLD 跳线时系统未连接、则引导加载程序损坏或闪存损坏。  首先要尝试的是使用 FTDI UM232H。

    来回答这个问题。  初始连接表明一切正常。  但是、即使使用 BootHOLD 跳线、后续连接也没有连接、这表明引导加载程序无法工作(可能已损坏)。

    有时、应用程序损坏并且在应用程序启动后无法连接。  在这种情况下、它将在安装 BootHOLD 跳线时进行连接。  在这种情况下、可以通过 USB 重新加载固件。

    在您的情况下、引导加载程序似乎已损坏、需要使用 JTAG (UM232) 进行重新加载。  我已经经历过这 几次。  这通常会恢复它。  我只有一块板上的闪存有缺陷。

    菲齐克斯