This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-DGP-BRIGHTNESS-CALC:TNETV1050ZDW 数据表

Guru**** 2534620 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-DGP-BRIGHTNESS-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1563639/dlp-dgp-brightness-calc-tnetv1050zdw-datasheet

部件号:DLP-DGP-BRIGHTNESS-CALC


工具/软件:

TI 团队大家好、  

我们可以提供完整的 TNETV1050ZDW 数据表吗? 请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selena、

    这是任何 DLP (R) DGP 评估模块的一部分吗? 我不确定这是哪个器件、因为它已停产且不属于 DLP (R) 业务部门。 由于这是一款 DSP 芯片、请多花几天时间让我们找到合适的团队。  另外、请告知我们您将此 IC 用于什么用途、因为我们可能会提供更新的替代器件、我们可以根据需要推荐这些器件。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selena、

    我正在将此工单重新分配给以太网团队。  此器件型号与 DLP DGP 无关。  似乎目前该器件不可用。  但是、以太网团队可能会给出建议。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Selena、

    此数据表似乎未公开提供。  如需接收此文档、请联系您当地的 TI 现场代表。

    谢谢、

    Drew