主题中讨论的其他器件:DLPNIRNANOEVM
工具/软件:
大家好、我正在尝试通过 USB 将 DLPNIRNANOEVM 板集成到 RPi4 上。 我的 python 程序正在运行、Blubs 被激活、但无法运行扫描。
日志显示 “Export a config from GUI and pass --cfg-file“(从 GUI 导出配置并通过--cfg 文件)。
但是、我没有看到任何用于导出配置的 GUI 功能。
您能帮帮吗?
python3 /home/admin/integration/NewScan.py --vid 0x0451 --pid 0x0 --cfg 0x01 -- OUT ~/NIR_scans/scan_raw.csv --U16 -- log debug
如果您遇到权限错误、请添加并重新加载 udev、然后重新插入:
subsystem=“hidraw",“,ATTRS、ATTRS{idVendor}=“0451",“,ATTRS、ATTRS{idProduct}=“0000",“,MODE="066"、MODE="066",“,TAG+="uaccess"“TAG+="uaccess"</s>、 ““
2025年08月11日 18:19:05,594 调试打开 HID 0451:0000
2025年08月11日 18:19:05,594 警告 open (vid、pid) 失败或通配符(强制枚举);正在尝试 open_path
2025年08月11日 18:19:05,611 信息通过路径打开:B'1-1.1:1.0'(VID:PID=0451:4200)
2025年08月11日 18:19:05,611 INFO >> GET_HIBERNATE(读取)grp=0x03 cmd=0x0F data=[]
2025年08月11日 18:19:05,612 调试读取尝试变体=gc_len_grp、通过特性
2025年08月11日 18:19:05,615 调试 TX(功能):00c0000200030f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2025年08月11日 18:19:05,617 调试 RX(特性):00000000000000
2025年08月11日 18:19:05,618 debug get_hibernate len = 0 mode =仅数据=[]
2025年08月11日 18:19:05,620 信息>> SET_HIBERNATE (0)(写入)grp=0x03 cmd=0x0E data=[0]
2025年08月11日 18:19:05,623 调试 TX(输出):00400003000e03000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2025年08月11日 18:19:05,724 info >> DLPC+LAMP 启用(写入)grp=0x01 cmd=0x05 data=1、1]
2025年08月11日 18:19:05,727 调试 TX(输出):004000040005010100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2025年08月11日 18:19:05,828 信息已连接且发出 LAMP 命令
2025年08月11日 18:19:05,829 info >> get_NUM_CFGS(读取)grp=0x02 cmd=0x22 data=[]
2025年08月11日 18:19:05,830 debug read try variant=gc_len_grp via feature
2025年08月11日 18:19:05,832 调试 TX(功能):00c000020002220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2025年08月11日 18:19:05,835 调试 RX(功能):004000000000000000
2025年08月11日 18:19:05,835 INFO << NUM_CFGS -> 0 (MODE=Only DATA RAW=[0、0、0、0、0])
2025年08月11日 18:19:05,838 错误设备报告 0 存储的配置,并且未提供 — cfg 文件。 从 GUI 导出配置并通过--cfg-file。