Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900DEVM, DLP670S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP670S主题中讨论的其他器件:DLPLCRC900DEVM、
工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我们将 DLP6750-Q1 EVM 与 DLPLCRC900DEVM 配合使用。
我们需要为 DLP6750-Q1 EVM 提供正确的固件。 我们意外编程了错误的图像;GUI 现在显示标签“DLP670S_6.3.0_OOB",“,报告、报告“控制器/GUI DMD 不兼容“、并且单元不会退出待机状态或启动序列发生器。 请参阅以下设置图片: