This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPR900:DLP6500 EVM 上意外刷写的 DLP9000 固件 — 电路板未响应

Guru**** 2619165 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLP9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1569047/dlpr900-accidentally-flashed-dlp9000-firmware-on-dlp6500-evm-board-not-responding

零件号:DLPR900
Thread 中讨论的其他器件:DLPC900DLP9000

工具/软件:

您好:

我正在使用 DLP6500 EVM(DLPC900 控制器) 。 我误安装了的固件映像 DLP9000 而非正确的 DLP6500 固件。 之后、在 DLPR900-GUI 中、电路板不再正确响应。

当我尝试连接或重新刷写时、出现错误:

Unable to read flash device IDs
Error: Invalid command number: 0x15

到目前为止、我已经尝试了以下方法:

  • DLPR650PROM从 TI 下载并选择正确的固件包。

  • 已尝试部分完成映像下载(使用和不跳过引导加载程序)。

  • 对电路板进行下电上电、并尝试通过 GUI 进行恢复。

很遗憾、电路板仍不接受正确的固件。

问题:

  1. 是否有办法强制 DLP6500 EVM 进入恢复模式、以便我可以重新刷写正确的固件映像?

  2. 如果引导加载程序已损坏、您能否提供使用 JTAG 或外部编程器恢复闪存的指导(或适当的二进制文件)?

  3. 是否有在加载错误固件时恢复电路板的官方程序?

非常感谢您的帮助、因为我需要将该电路板恢复到工作状态。

谢谢您、

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfak、

    幸运的是、这相当容易修复。  在 DLPU101D DLPRegisteredLightCrafterTm 单 DLPC900 评估模块 (EVM) 用户指南中、您可以在第 59 页找到此信息:

    重要的一点是、必须安装 BootHOLD 跳线才能正确编程。   

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路板是 DLP LightCrafter 6500。 此过程是否适用于我的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfak、

    DLPU101 指南适用于单路 DLPC900 板。  答案是可以。  安装 BootHOLD 跳线后、它将允许您安装正确的固件。

    你有试过吗?

    菲齐克斯