This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4422-SW:拔下 HDMI 电缆时、如何跳过双 DLPC4422 从外部到纯色域的消隐场景? 在拔下 HDMI 电缆时、是否有任何方法可以禁用 DLPC4422、从而改变系统模式?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1571842/dlpc4422-sw-how-to-skip-the-blanking-scene-of-the-dual-dlpc4422-from-external-to-solid-field-when-plugging-out-hdmi-cable-is-any-method-to-disable-dlpc4422-change-system-mode-when-plugging-out-hdmi-cable

器件型号:DLPC4422-SW
Thread 中讨论的其他器件:DLPC4422

工具/软件:

与 tuttle 说明相同

插拔 HDMI 电缆时、如何从外部到实心场跳过双 DLPC4422 的消隐场景? 在拔下 HDMI 电缆时、是否有任何方法可以禁用 DLPC4422、从而改变系统模式?