This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2588:LM2588

Guru**** 2618775 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2588, LM5155, LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1572336/lm2588-lm2588

零件号:LM2588
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5158

工具/软件:

早上好

是否可以使用 LM2588 的引脚 1 调光器 Vout ?

可调光、具有方波信号可变占空比

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simone:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    LM2588 的引脚 1 具有两个特性。
    一个是开关频率设置。
    第二是禁用和启用器件。

    设置该引脚不会影响稳压输出电压。 转换器将始终尝试保持设定的输出电压、与开关频率无关。

    如果要在运行期间调节输出电压、则需要将信号注入反馈引脚。
    这是一个具有可调输出电压的参考设计:
    https://www.ti.com/tool/PMP21629

    此设计采用带有外部 MOSFET 的控制器 LM5155 器件。
    如果优选 LM2588 等集成式 MOSFET、我可以推荐使用 LM5158 器件。

    此致、
    Niklas