This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:闪存后、器件未连接到 GUI、重新刷写固件需要太长时间(HOST_IRQ 不会变为低电平)

Guru**** 2586785 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1571919/dlpc3478-device-does-not-connect-to-gui-after-flash-reflashing-firmware-takes-too-long-host_irq-will-not-go-low

部件号:DLPC3478
主题中讨论的其他器件:DLP3010EVM-LC

工具/软件:

您好、

我拥有 DLP3010EVM-LC、在它通电并连接时刷写了图形。 闪存后、器件停止重新连接到 GUI - EVM 状态显示为已连接、始终断电、并且没有投影仪输出。 我正在通过 TI 固件选择器工具刷写默认固件、但更新固件过程在第 1/3 步 — 擦除闪存数据中卡住了 30 分钟以上。

解决方案是什么? 是否可以对整个器件进行复位以便它以新器件恢复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    打开系统时是否看到任何图像? 我认为您没有对器件进行编程、因为状态为“断电“。

    您可能正在为 EVM 供电、但尚未打开投影仪。 这意味着电路板上的开关未翻转。

    然后、EVM 的“已连接、断电“状态应更新为“就绪、启动界面

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我没有看到系统打开时的任何图像。 我知道开关为“ON",“,即使、即使开关翻转、GUI 也会显示 EVM 状态为未连接。  

    我自己通过从固件选择器工具重新下载并重新刷写默认固件来解决问题。

    此致、

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认您的系统现在可以正常工作。 此票证现已关闭。  

    此致、  

    Tristan Bottone