This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR2000EVM:Lightcrafter 2000 EVM 和 BeagleBone Black — 这里发生了什么?

Guru**** 2616965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1572706/dlpdlcr2000evm-lightcrafter-2000-evm-and-beaglebone-black--what-is-going-on-here

器件型号:DLPDLCR2000EVM


工具/软件:

我收到了一个 TI Lightcrafter 2000 EVM 和一个单独的 BeagleBone Black (BBB) 的交付、这是 TI 在手册中建议的。 我可以通过 HDMI 和键盘或通过 mini USB 和命令 shell 与 BBB Fine 通信。 我还可以将 Lightcrafter 插入 5V 电源并看到闪屏。 2 天后、我无法与组合的 Lightcrafter+BBB 设备进行通信。 我的 BBB 附带 Debian 12 Bookworm、TI 手册建议我使用 Debian Jessie 8.9、上面应该有一些脚本、允许我运行这些器件? Debian Jessie 8.9 在许多年前停产,并已完全从互联网上移除。 TI、您的手册已有 8 年历史! 你能破解一个新的 BBB 与现代固件,并将其连接到一个新的 2000EVM ,并告诉我们一次和所有如何让它运行像在你的“即插即用,和显示“广告,使它看起来如此简单? 或者、如果您无法正确建议我们如何运行 2000EVM、则停止使用该 EVM。