主题中讨论的其他器件: LMZM23600
工具/软件:
早上好
I 测试评估板 LMZM23600EVM 配置(如右图所示,效率为 78%)
Costant 电流 Iout 450mA Vout 3、3V

现在、我 想改变 LED 的输出电流
我考虑了 MODE 引脚 2 处于外部同步、与占空比变量处的信号方波形式同步。 另用于 Syncro、以添加更多板载
应该可以通过 PWM 信号进行传输
I test 类似于一个表、但不同的占空比、而不是各种 Iout。 为什么?

另一个问题:在哪里可以找到 Vdropout 值? 我在数据表中找不到它
谢谢你