This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP991UUV:规划基于 DMD 的光栅

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR, DLP991UUV, DLP650LNIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1574634/dlp991uuv-planning-for-dmd-based-grating

器件型号:DLP991UUV
主题中讨论的其他器件: DLP650LNIR、DLP4500NIR

工具/软件:

尊敬的先生:

我们正在寻找两个应用领域
1) 高光谱光源的波束控制。
2) 用于照明目的的宽带光通量的转向和成形

此外,如果技术人员可以帮助我们,我们也计划一个基于 DMD 的格栅。

讨论的 DMD 是一款经过 UV 优化的器件、但我们仍在寻找 NIR 和 SWIR 更高的反射。

我想我们需要花一些时间研究该器件的技术细节。

在这方面、如果您可以与印度德州仪器 (TI) 团队组织一次技术会议、就会很好。


此致
Abhishek

NeoByte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、  

    感谢您通过 E2E 联系我们、并感谢您有兴趣将 DLP991UUV 用于您的应用。 DLP991UUV DMD 针对 UV 波长 (~343-410nm) 进行了设计和优化、并配备了专为高 UV 反射率设计的涂层和窗口材料。 但是、对于 NIR 和 SWIR 区域的应用、性能会受到限制、因为 UV 优化的涂层和窗口会导致反射率降低并降低窗口传输效率。 有关波长、光学特性等的更多信息、请查看 DLP991UUV DMD 数据表。 另一个值得检查的好工具是 DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR  、它 用于帮助客户了解如何根据其特定的 DMD 输入参数对 DMD 衍射模式和衍射效率建模、并将根据客户的特定设计建模。 该工具可以帮助衡量哪种 DMD 最适合具有客户所需系统要求的客户应用。  

    如果波束控制或宽带磁通整形延伸到 NIR 或 SWIR 区域、最好考虑其他 DMD 选项、例如 DLP650LNIR 或 DLP4500NIR 、这些选项针对近红外操作进行了优化。 只要光学设计符合指定的波长范围、入射角和牙科功率、DMD 就可以有效地用作可编程衍射或分级元件。  

    我们建议安排与您的 FAE(现场应用工程师)进行技术讨论、以便他们审查系统要求。 一旦进行了内部讨论、FAE 就可以根据应用需求提供专门的指导原则或建议。  

    谢谢、谨致问候、  

    Tristan Bottone