主题中讨论的其他器件:DLPDLCR3010EVM-G2
工具/软件:
DLPDLCR3010EVM-G2
在努力开发 DLP EVM GUI 软件后、我意识到有一款功能非常相似的完全不同的软件。 现在、我尝试改用“DLP LightCrafter Display 7.4“软件备份固件并对固件进行少量更改。
我可以使用此软件在不同的默认模式之间切换、执行梯形校正等 但无法对固件进行任何更改。 我创建了原始固件的备份并确认它正在运行。 之后、我尝试使用“更新闪存映像“功能来替换启动界面。 但是、每当我使用更新闪存映像并上传新创建的固件时、都会导致问题。 即使我不对固件进行任何更改时也是如此。
上传新创建的图像/固件后、“DLP LightCrafter Display“会在尝试进行任何更改时立即冻结。 没有软件冻结、我甚至无法使用默认显示图形
即使从 USB 断开投影仪的连接,断开电源,重新启动计算机等...它现在将始终冻结,不进行任何更改。 幸运的是,我仍然可以访问固件页面,它暂时解冻,并重新刷新备份,这解决了软件的冻结问题。 但这并不能解决问题、我无法更改启动界面。
此外、当我尝试替换固件图像中的启动界面时、它会始终显示一个微黑色/白色棋盘图案、其中包含许多蓝色伪影、但不会显示我上传的实际图像。 我尝试了许多不同的格式和大小等,问题总是一样的。
为什么“Updata Flash Image“功能会导致软件不稳定、为什么我不能更改启动界面?