This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR3010EVM-G2:如何删除启动界面?

Guru**** 2586365 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLPDLCR3010EVM-G2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1574063/dlpdlcr3010evm-g2-how-to-remove-splash-screen

器件型号:DLPDLCR3010EVM-G2
主题中讨论的其他器件:DLP3010EVM-LC

工具/软件:

由于我的最后一个线程关闭而没有任何响应,我将再次尝试。

您好:

我正在尝试删除/更改投影仪上的闪屏。  

使用 DLP EVM GUI 工具的“显示“和“图形和图像“下、我可以显示不同的启动界面和图形等 但重新启动后、它会恢复到默认的启动屏幕。 我想删除闪屏或将其替换为黑屏。

我曾尝试在 DLP EVM GUI 工具中编辑固件。 首先、我做了备份并确认、备份实际上正在运行。 接下来我转到“编辑固件“选项卡。 在第 1 步中、我选择所做的备份、选择更新固件的名称、对于 EVM 类型、我选择“DLP2010EVM-LC"。“。 我第一次尝试使用“DLP3010EVM-LC",“,因为、因为我使用了 DLPDLCR3010EVM-G2“、但这总是会在最后一步中显示一条错误消息(闪存映像更新失败)。 所选输入图像与所选的 EVM 类型不匹配。 输入图像用于 DLPCDLCR 2010 EVM)。 当我选择 DLP2010EVM-LC 时、不会收到任何错误消息(即使我未使用此投影仪,但找不到与我的投影仪匹配的选项)
我跳过步骤 2 和步骤 4 以及高级步骤、只更改步骤 3 中的图像。 在上一步中、我成功创建了一个新映像。 但刷写映像后、无法从投影仪获得任何输出。 通过 HDMI 连接设备时、既没有启动界面、也没有输出。 刷新原始备份后、投影仪再次工作。 但是、使用相同的备份创建新固件并且仅更改启动界面图像会导致投影仪无法输出任何内容。

EVM 软件:6.9.0
EVM 固件 7.3.3
GUI 软件 3.2.0.6