Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC4420工具/软件:
DLPC4420+780TE 的固件可以配置 IIC0 来驱动 ITE6807。 但是、监控 IIC0 通信时、会发现每 100ms 发送一次类似心跳的数据包、这很容易在外部控制器与 DLPC4420 通信时导致通信异常。
两个尝试的解决方案失败:
1) 为 IIC2 进行了硬件和软件配置、以便与 ITE6807 通信。 在这种情况下、HDMI 驱动程序正常工作、但外部设备无法通过 IIC0 与地址 0x34 (DLPC4420) 通信。
2) ITE6807 在固件中禁用、另一个控制器用于重新传输 DLPC4420 在初始化期间发送到 ITE6807 的相同寄存器写入命令。 启动后、可以检测到 HDMI、但 DLPC 无法正常接收视频信号。
上述问题能否解决? 或者、我可以问:
1) HDMI 初始化完成后,我可以动态关闭与 ITE6807 的通信吗?
2) 是否有任何方法可以避免 DLPC4420 的 IIC0 发生冲突?
谢谢
Andy