This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR471TPEVM:如何使用调试引脚 (TSTPT_(7:0)?

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC6540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1573090/dlpdlcr471tpevm-how-to-use-the-debug-pins-tstpt_-7-0

器件型号:DLPDLCR471TPEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC6540

工具/软件:

大家好!

我想使用 DLPC6540 数据表第 70 页所述的调试支持函数:

-在 EVM 格式化板上,这些是在 J6 的引脚 2 到 9 上,对吗?

-根据数据表、可以通过在上电/复位时将 TSTPT_3 设置为 TSTPT_0 来访问某些测试模式、即上拉应为“1"的“的引脚。 这对我来说不起作用、所有 TSTPT_引脚始终为低电平。

-数据表还指出,输出选择可随时由软件重新编程。 这是否可以通过 I2C 命令接口实现?

提前感谢您、

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、E2E 团队、您能在这方面提供提示吗? 一个“不可能“也会帮助 bc 我们有另一个解决方案路径,以防 TSTPT 方法不可能,但这将是更复杂的。 我更喜欢 TSTPT 方式、应该做出决定。