This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3478:DLPC3478 自定义电路板的固件更新

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLP3010LC, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1563162/dlpc3478-firmware-update-for-custom-board-for-dlpc3478

部件号:DLPC3478
主题中讨论的其他部件:DLP3010LC、DLP3010EVM-LC

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在使用 DLPC3478 控制器以及 DLP3010LC DMD 开发用于结构光投影的定制电路板。

从 DLPC3478 软件编程人员指南 (DLPU075B) 中可知:

-> DLPC3478 需要 TI 提供的固件映像(存储在 SPI 闪存中)。

您能否确认获取用于定制电路板的固件更新包的过程?
如果需要、我们愿意签署 NDA。
我们非常感谢您提供有关如何继续访问两个固件包的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Udhaya、

    固件可在此处找到:   

    1. 下载 DLPDLC-GUI DLP3010EVM-LC 固件和 DLP3010-LC 软件

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Udhaya、

    此外、您还可以在我们的公共 固件选择器工具中找到固件。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron 和 Fizix、  
    我们希望使用 GUI 中提供的 I2C 命令将我的 1D 图形存储在 DLP3010LC EVM 中可用的闪存中。

    但在点击“Program"和“和“Load Pattern“后的操作。 我们遇到此错误消息。

    此外、我们还想确认是否可以将 2D 图形存储在该闪存中。 我们已经了解到、在 GUI 中、您提到闪存中存储了 4 个启动界面图像。
      
    我们的目标是将我们自己的 1D 模式存储在闪存中(序列数据类型,如软件编程指南中所述)并投射存储的结构化模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Udhaya、

    在对内部模式进行编程之前、尝试在信息页面上与系统通信并与我们共享此图像。

    控制器可以存储来自显示以及光控制模式的启动界面图像、这些图像可以在 GUI 页面 Firmware -> Edit Firmware -> Step 3 中进行更改。 话虽如此、 DLPC3478 数据表 说明了以下信息:

    “控制器支持的最大闪存大小为 128 MB (16 MB)。 请参阅 DLPC34xx 验证的 SPI 闪存器件选项表、了解兼容的闪存选项示例。 所需的最小闪存大小取决于所使用固件的大小。 固件大小取决于多种因素、包括序列数、查找表和启动界面图像。“

    DLPC3478 主要寻求在光控制用途(例如外部和内部图形)中按需使用。

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aaron、请查找“信息“页面的详细信息。


    另外、我之前还问过您有关编程和投影的信息 1D 图形(内部图形流) 。 但是、我目前的优先事项已转向与合作 2D 图形

    我在中对启动界面图像的存储和使用有疑问 光控制模式 在 DLPC3478 上:

    • 从文档中、我了解到这一点 启动界面图像 (2D) 存储在 SPI 闪存中、可以在中投影 显示模式  和中 光控制模式

    • 我的要求是在下投射我自己的自定义 2D 图形 光控制模式

    请确认:

    1. 是否可以 擦除闪存中的一个现有启动界面图像 并将其替换为我自己的 2D 图形(通过 I²C flash update 命令)? 如果有、请向我们分享此过程的 I2C 命令序列。

    2. 替换后、我可以在中投影这个新的 2D 图案吗 光控制–启动界面图形模式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Urdhaya、

    似乎您使用的是 v8.1.0。

    正如我之前所说、您可以通过 GUI 转到“Firmware -> Edit Firmware“来替换启动界面图像。 您需要完成所有步骤、但在第 3 步可以选择更改后的图像。

    如果已替换图像、您可以按照 DLPC3478 软件编程人员指南通过光控制模式来投影此启动界面图像。 请注意第 10 页:

    光控制–启动界面模式显示了闪存图像中与启动界面相似的图形、但图像处理处于禁用状态。 与其他图形模式一样、这些图形还会受到帧速率、照明、占空比和触发器调整的影响。 选择“启动界面图形“作为工作模式之前、必须已发送写入启动界面选择 (0Dh) 命令。 之后必须发送命令写入启动界面执行 (35h)。

    建议在更改闪存版本之前、通过 EVM 上的光控制显示启动画面、然后在“Debug-> Command Log“中查看通过 GUI 向控制器发送了哪些命令。 这可能包括一些不必要的“读取“函数。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Aaron Black 、

    1) 正如你所建议的,我们能够写 4 个不同的启动界面图像 并成功将它们投影到 EVM 的 SPI 闪存中 显示模式 光控制模式

    问题 1: 光控制模式→启动界面图形下、我注意到只有 3 个照明选项 (R、G 或 B LED)。 在光控制模式下、我们是否支持全彩色启动界面投影?

    问题 2: 可存储在 SPI 闪存中的启动界面图像(位深度,分辨率和最大大小)有哪些要求和限制?

    2) 我刷新了最新的 EVM 固件 v9.2.0 使用了 DLPRegisteredPicoTm 固件选择器



    3) 有了这个更新的固件,我能够 编程和加载自定义 1D 图形 并连续投影。



    4) 我们目前的要求类似于连续投影 1D 图案,但我们希望自己进行投影 存储的启动界面图像(2D 图形) 在光控制模式下持续从 SPI 闪存启动。

    Q1) 是否有这样做的规定?

    问题 2) 如果是、您能否分享命令/配置序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Udhaya、

    在光控制模式下,您没有完整显示颜色选项 — 请参阅编程人员指南第 38 页、其中提到了“在光控制 — 启动界面图形模式中,不会执行颜色处理,存储的位图会按原样显示,无论图像是否是启动界面图形模式中的输入图像都是如此。 图像必须以 RGB565 格式存储在闪存中。“

    您正在查看的芯片组(控制器/ DMD 组合)和您正在查看的软件版本对闪屏图像的曝光时间有限制、并且仅限单色。 请参阅  固件选择器页面上的 9.2.0 发行说明。 此外、您还需要重新加载正在使用的启动界面图像(我仍限于 4 张图像)。 该芯片组对于 1D 图形功能非常有用。

    如果您需要 2D 图形、我建议您 在此查看 3D 扫描和机器视觉产品中的不同芯片组

    请给出您要看的用例的建议。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Aaron Black 、
     
    我们能够使用 DLP3010LC EVM 来投影灰度代码和相移模式。 现在、我们需要 DLP3010LC EVM 中使用的投影仪(光学引擎)的固有参数数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Udhaya、

    我很高兴你能得到一个工作系统为你所需的功能!

    很抱歉、由于 TI 不生产光学引擎、我们依赖第三方公司来提供此引擎。 为 DLP3010EVM-LC 提供光学引擎的公司是 Young Optics Inc.

    还请具体说明您正在接收的内在参数 — 我假设这些参数与 DLP3010EVM-LC 用户指南第 5 节中提供的参数不同。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Aaron Black 、

    1.如所示 第 5 款 DLP3010EVM-LC 用户指南中、光学引擎按所制造列示 深圳市安华光电科技有限公司 、而您已经提到了 Young Optics 。 您能否确认哪一个正确?

    2. 内在参数 我们正在寻找的包括:
       FX、FY(焦距,以像素为单位)
       CX、CY(光学中心)
       K1、K2、K3 失真参数

    3.你是否也能澄清我们是否应该直接联系 光学引擎供应商 要获取这些内在参数、或者您的团队是否会联系我们并与我们分享这些数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Udhaya、

    1.抱歉,您答对了,光学引擎制造商是安华。 我误会了、因为我们使用了多个制造商、并且被误认为是。

    2 和 3 — 如需相关信息,您需要直接联系光学引擎制造商。

    此致、

    Aaron