This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP780TE:D5&D6 不能'不起作用

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPC4420, DLP780TE, DLPA100, TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1568002/dlp780te-d5-d6-doesn-t-work

器件型号:DLP780TE
主题中讨论的其他器件:DLPC4420DLPA100TCA8418

工具/软件:

你(们)好
我们设计了基于 DLPC4420 演示设计和先前 660 个驱动板 的电路板、用于 drvie DLP780TE DMD。 有 20 多个样片板、都运行良好。 现在进入大规模生产阶段、发现多个电路板无法正常工作。 这些电路板的电源正常、DLPC 和 FPGA FW 版本正确。 但 D5、D6 和 USB 不 会间歇性地运行(D5 闪烁、D6 在 USB 下熄灭、D6 在没有 USB 的情况下亮起) 。 我们怀疑焊料问题会导致这种情况发生。 根据原理图、D5 和 D6 LED 通过 I2C 由 U8 驱动。 I2C 连接到 FPGA 和 DLPC
想要定义哪种芯片焊接问题、因此我的问题是:
#1、如果 D5 & D6 不工作、是由 FPGA 或 DLPC 引起的?
#2、如果是 DLPC、它是主 DLPC 还是从 DLPC?
#3、USB 无法正常工作、它是否与主 DLPC 相关?
#4、如果硬件正常、是否重新关联到固件?
此致、
Kent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kent、

    D5 闪烁是否表现为连接不良、或者是否定期闪烁(即检测信号)?

    D5 和 D6 是来自 DLPC 的 I/O。  D6 好像它正在正常运行、因为关闭表示已连接、打开表示未连接到 USB。

    因此、如果 D5 和 D6 都无法正常工作、则可能是电源或 DLPC。  主控制器负责这些 LED 和 USB 连接。  因为 USB 由要检查的主控制器介导。  它也可能是引导加载程序损坏。  在这种情况下、必须通过 JTAG 重新刷写。  换句话说、它可能与固件相关。

    请务必检查电源开关是否连接良好。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix:

    可能根据您的描述进行引导加载程序或电源问题。  您知道我们的问题是“D5、D6 和 USB 无法 间歇性工作“。

    引导加载程序 问题:

    如果硬件正常、则同一电路板的引导加载程序通常不应“有时可以运行、有时无法运行、因为不同的上电导致引导加载程序损坏“。   因此引导加载程序应该正确。

    主要 DLPC 焊接问题:

    对于电源问题、我们测试了 PLC 电源 (DLPA100)、应处于额定电压范围内。  然后、应该是“  D5、D6 和 USB   间歇性无法工作“的主要 DLPC 焊接问题

    进一步:

    我们更改了引导加载程序、Sicne DLPC 在上电和 V10 引导加载程序一起后无法 正常工作、需要短接“J29",“,然后、然后 DLPC 才能正常工作。  

    因此、我们在 4420 和 780 应用中使用了 V6 引导加载程序(来自 DLP-T-1910311.img)、这是否与问题有关? 但是、我们使用 V6 来处理建筑物中的 10 块以上的电路板、未发现问题。

    BTW、

    D5 和 D6 由 FPGA 通过 I2C 从模式驱动、那么 FPGA 在电路中有什么功能?

    此致、

    Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kent、

    D5 和 D6 均由 TCA8418 驱动、TCA8418 是一款 GPIO 扩展器、它工作并由 DLPC4420 控制器控制。 I2C 端口 1 上有很多内容、但同样、这是 DLPC 控制器。

    “间歇性不工作“是指 询问 D5 是否像心跳一样闪烁 — 这是信号以及我们如何称呼它-这是否仍然可见? D6 只是检查 USB 是否已连接、如果 D6 点亮、则表示 USB 未连接。

    如果您对电路板进行 JTAG 编程 — 这是为了在初始通信时使电路板正常工作(v6 正常)、但下次您应该对闪存进行编程、而不是跳过 GUI 中的引导加载程序。 通常我们会指示客户跳过引导加载程序、因为如果引导加载程序是意外写入或损坏的、您需要通过 JTAG 对闪存重新编程。

    FPGA 功能只是一个前端转换,再次由控制器配置 — 这将由 D10(FPGA 配置)显示。

    如果在使用相同固件对电路板进行编程后无法与电路板进行通信、我同意 Fizix 的看法、即这是硬件问题。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    “FPGA 功能只是一个前端转换,再次由控制器配置 — 这将通过 D10(FPGA 配置)显示。

    如果 D10 不亮、那意味着什么? 无法获取 FPGA 版本。

    USB 已连接、D5 闪烁、还检查 FPGA 电源是否正常。

    顺便说一下、这是 间歇性发生的

    此致、

    Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kent、

    这意味着 FPGA 在通电时未配置、如果您无法读回 FPGA 版本、则意味着您的 FPGA 未编程。 您可以  按照“4K_FPGA_DLPC4420.pdf",“,通过、通过 DLPC4420 随附 Programming_Guide 的软件下载对此进行编程。

    这意味着什么-

    BTW、 间歇性发生

    ? 究竟什么是间歇性?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kent、

    此主题已标记为已解决、并将在接下来的几周内锁定。

    感谢您来到 E2E 上的我们! 如果您有其他问题、请在需要时回来!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    这些天我们做了进一步的测试、到目前为止发现 3 块电路板有相同的问题。

      -这 3 个板可以显示与 DMD ,但有以下奇怪的问题。

      -使用 DMD 板 D5 时, D6 无法工作,而且 USB 在通电后无法连接,发生率约为 30%。  此外、如果 J29 较短、也可以解决问题。  如果没有 DMD、则 未找到 D5 & D6 和 USB 无法正常工作问题。  

      

    因此、我们比较了主 DLPC 日志信息、 发现了以下问题、请查看随附的文件以了解详细信息。  已检查 2 个电路板、有一些问题日志。

       

    我的问题是、为什么会出现该问题、如何解决该问题? 请给我们一些意见。 紧急情况下,我们已经建造了 150 块板,将 350 块板正在投入使用。  

    e2e.ti.com/.../4420_5F00_USBNotConnect.txte2e.ti.com/.../4420_5F00_USBConnect.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kent、

    感谢您提供这一详细信息 — J29 将 在 FPGA 仍初始化时使 ASIC 保持“复位“状态。  这 3 块电路板是由您构建的吗?  在 FPGA 即将配置之前、ASIC 可能正在开启。 这通常不会是问题、但可能会发生。

    USBNotConnected 日志显示我们使用 TCA8418 (U8) 的 IO 扩展 IC 出现错误 — 这将通过扩展器 IC 涓流流向所连接器件。 您能否告知为 SDA/SCL 组装了哪些电阻器:R67/R68 (I2C 端口 0) 或 R188/R189 (I2C 端口 1)。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    非常感谢您的快速答复。

    是的、这 3 块电路板由我们制造。  您是否表示 USB 未连接、不影响其他功能?

    是、R188 和 R189 如下图所示。 您知道、“无法利用 TCA8418 (U8)“、对于具有 DMD 的 4420 板、发生率约为 30%。 但对于没有 DMD 的情况、到目前为止没有发现  “无法 使用 TCA8418 (U8)“ 问题。 我想知道它是否与电源序列有关。 如果是、如何进行测试? 哪个部分与之相关?  

    BTW、为什么 “无法 使用 TCA8418 (U8)“ 会导致 USB 无法连接?

    或者无论如何、使用更改 SW 方式来 模拟“无法 利用 TCA8418 (U8) “?

    紧急、期待您的答复。

    此致、

    Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个有关电源或初始化序列的附加信息。

    我们基于 TI 软件添加了以下 FPGA 复位代码 (w 34 f0 37 00)、以解决半屏问题。 我们在 TI 网络中创建了一个线程。  此外、我们的软件也没有启动界面、我想知道在添加的“FPGA 复位代码“期间是否发生了“利用 TCA8418 (U8)“。 如果没有 DMD(电源更快?,DLPC 在“FPGA 复位代码“之前完成初始化)、似乎没有问题。 使用 DMD(更慢的功率?,DLPC 在“FPGA 复位代码“期间初始化)时、 是否发生了该问题?  

    您能否帮助让 SW 团队参与其中?

    最好的注意、

    Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kent、

    让我们离线沟通、因为这是一个迫切的需求、我想让您尽可能保持联系。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    我试着给你发电子邮件,你明白了吗? 如果没有,请给我发送电子邮件、我的是“ zeliang_gu@mikoptik.com “。 我也复制了“

     
    • Lida 。  

    我可以重新发送电子邮件给你.

    此致、

    Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kent gu ,

    我将与我的 同事 亚伦跟进、他应该很快与您联系。  

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kent、

    我现在收到了电子邮件、我的电子邮件中似乎有一个拼写错误、但请稍后回复!

    此致、

    Aaron