This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPDLCR160CPEVM:通过 UART 读取/写入存储在闪存中的启动界面

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR160CPEVM, DLPC3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1565604/dlpdlcr160cpevm-read-write-the-splash-screens-stored-in-flash-via-uart

器件型号:DLPDLCR160CPEVM
Thread 中讨论的其他器件: DLPC3421

工具/软件:

注意:我的问题与该问题基本相同:  关于 DLPDLCR160CPEVM:通过 UART 读取/写入存储在闪存中的启动界面 

哪个线程在没有得到回答的情况下被“锁定“...

我想使用 DLPDLCR160CPEVM 显示定制的 640x360 图像。

(用例:在 EVM 内部闪存上加载~8 个图像,每隔几秒发送一次请求以显示其中一个图像)

根据 DLPDLCR160CPEVM 用户指南 (DLPU131A.pdf)、我们将指导我使用 UART(又名串行)端口作为主通信接口。

阅读 DLPDLCR160CPEVM 软件编程人员指南 (DLPU134.pdf) 后、我很好地了解了如何构建 UART 帧来将命令传送到 DLPC3421。

在阅读 DLPC3421 软件编程人员指南 (DLPU115B.pdf) 时、我可以理解并成功实现一些命令、如 读取短暂状态 (D0h)、 读取启动界面标题 (0Fh) 或显示 8 个预加载初始屏幕 ( 写入启动界面选择 0Dh+写入输入源选择 05h +写入启动界面执行 35h )。

我现在想能够读取(和重新写入)闪存中预加载的启动界面(我估计通过 UART 在闪存中写入 640x360 16 位图像大约需要 1 分钟)

但我不知道如何读取/写入闪存。

根据我的理解、流程将是:

  1. 通过将“闪存读取/写入指针“放置在正常地址处 写入闪存数据类型选择 (DEh)
    • 此命令的参数应为 4 个字节:
      • 第 1 个字节:“部分用户启动界面集“、但它未在表 3-125…… 我应该使用什么值?
      • 第 2 个字节:“启动界面编号“、因此介于 00h 和 07h 之间
      • 第 3 个字节和第 4 个字节:“n/a"。“。 我应该为两者都使用 00h、还是只使用 2 个参数字节而不是 4?
  2. 指定将通过写入闪存或从闪存读取的数据长度 写入闪存数据长度 (DFh)
    • 用于读取/写入闪存操作的 UART 帧不限于总共 32 字节(29 字节有效载荷):对吗? 那么我可以要求每个事务 256 个字节?
  3. 读取启动界面图像: 读取闪存开始 (E3h) 读取闪存继续 (E4h) 、由 256 字节的块表示
  4. 写入新的启动界面图像:
    • 通过单个擦除选定启动界面的所有扇区 写入擦除闪存数据 (E0h)
    • 写入闪存开始 (E1h) 写入闪存继续 (E2h) 、由 256 字节的块表示

除了这些“程序性“问题,我想知道如何划分闪存存储闪屏. 实际上、除了启动界面编号 01h 和 03h(未压缩,因此固定大小为 460 800 字节)之外、所有其他启动屏幕都是 RLE 压缩的 (并且具有可变大小,有些低至 35 152 字节)。

  • 是与每个启动界面关联的内存大小、由其当前大小或最大大小固定(16 位/像素、640x360 像素图像为 460 800 字节)
  • 修改闪屏后、是否应该重新写入闪屏标题?  这样做的命令是什么?
  • 我们可以在闪存中存储 8 个以上的启动界面吗? (使用默认的 DLPDLCR160CPEVM 硬件以及默认的预编程闪存。 不确定闪存的大小以及当前使用的闪存容量...)

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否确认(是否)是否可以通过 UART 更新启动界面?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在尝试控制 DLPDLCR160CPEVM。 我已经能够将图像放在 microSD 上。 现在我想使用 i2c 来控制 EVM、将 RGB 电流...
    但我没有找到任何文档。
    “J0 - i2c“ jst 连接器的引脚排列是什么?  
    跳线“i2c"是否“是否应该保持在哪个位置?
    谢谢、

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

     使用 UART 作为桥接器、发送 I2C 请求。 TI 似乎建议如下:《DLPDLCR160CPEVM 软件编程人员指南》(DLPU134)。 它允许 在特殊的 UART“帧“累积之后向 DLPC3421 发送 I2C 请求。

    但我认为您应该打开一个新主题来询问您的问题... Stuck out tongueμ s

    我希望您能得到一个答案...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上