This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLPC3479 和 DMD

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1576317/dlp4710evm-lc-dlpc3479-and-dmd

器件型号:DLP4710EVM-LC


工具/软件:

尊敬的 Sirs:

我们正在开发基于 DLP4710EVM-LC 的医疗设备、因此我们一直使用该参考设计制作自己的。 发生的情况是、我们没有从 DMD 小板上找到 DE BOM 和架构。 似乎有一些元件(例如闪存)以及几个电容器和保护装置。  

在这种情况下、我们希望请求此类设计、以指导我们建立联系并成功完成我们的设计。

期待收到材料和指导、推动我们的最终设计

此致

Nelson G. Filho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    感谢您与我们联系!

    设计文件是您应该查找的文件。 该文件可在 技术设计 TIDA-080005 下获得 、而 DLP4710EVM-LC 产品页面中引用了该文档。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的回复、尽管您提到的参考设计也没有 DMD 小型电路板设计。 我们可以看到带有 DLP 信号的 J22 连接器。  DMD 板通过扁平电缆连接、并且没有有关此布局和原理图的数据信息。

    您能帮助我们找出缺少的 DMD 小型电路板文档吗?

    此致

    Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nelson、

    抱歉、我分享的设计 没有 DMD 电路板文档。 这些信息实际上包含在 OEM(光学引擎制造商)提供的内容中。

    我们不拥有这种设计、也无法与我们分享。

    此致、

    Aaron