This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC964EVM:DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP LightCrafter 评估模块

Guru**** 2616825 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP991UUV, DLPLCRC964EVM, DLPLCR99EVM, DLPC964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1579308/dlplcrc964evm-dlplcrc964evm-dlpc964-dlp-lightcrafter-evaluation-module

器件型号:DLPLCRC964EVM
主题中讨论的其他器件:DLP991UUVDLPLCR99EVM、DLPC964

大家好、E2E 专家:

你好。

我不熟悉 DMD、但我计划使用 DLPLCRC964EVM 在 DLP991UUV 上结合 DLPLCR99EVM 或 DLPLCR99UVEM 显示任意图形、从而适合光学显微镜。 尽管我检查了 DLPC964 GUI 应用程序、但该应用程序似乎只能处理许多预定义的图形、而不能处理用户定义的任意图形。 TI 是否有任何应用可以处理用户定义的图形并在 DLP991UUV 上显示该图形?

此外、由于 DLPCRC964EVM 通过 USB 连接到 PC、因此我想知道 DLPC964 GUI 应用程序是否可以使用带有基于文本的命令的 RS232C 协议等器件与 DLPCRC964EVM 进行通信。 如果是、是否可以告知我 DLPCRC964EVM 使用的命令? 我想知道我是否可以使用 National Instrument 的 LabView 等程序进行编码。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、TICEC、  

    是的、带有 DLP991UUV 的 DLPLCRC964EVM 能够显示自定义用户定义的图形、但这不能通过标准设置 (DLPLCRC964EVM + DLP991UUV + GUI) 完成。 GUI 中的内置测试图形用于功能测试 — 如果您想加载自定义图像或双平面,则需要一个连接到 DLPLCRC964EVM 的应用 FPGA(前端器件)来将图形数据直接发送到 DLPLCRC964EVM、以便在 DLP991UUV DMD 上显示。 此设置将包括应用 FPGA、DLPLCRC964EVM、DLP991UUV DMD EVM 和 GUI。 这是为该平台实现完整自定义控制和高速图形显示而推荐的方法。 此外、DLPLCRC964EVM 系统的架构不同、围绕基于 FPGA 的图形和基于命令的接口进行设计。 据我所知、客户通常不使用 RS –232 或纯软件方法在 DLPLCRC964EVM 上发送自定义双平面、并且此平台尚未记录或验证该工作流程。 因此、使用 Applications FPGA 仍然是此平台上进行自定义模式控制的推荐和经过验证的方法。  

    此致、  

    Tristan Bottone