This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4420AEVM:TO5918295 更换请求

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP780TEEVM, DLPC300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1571038/dlpc4420aevm-to5918295-request-for-replacement

器件型号:DLPC4420AEVM
主题中讨论的其他器件:DLPC300DLP780TEEVM

工具/软件:

1、在 DLP780TEEVM 上加热温度高于 60°C 时、添加 12V 电力、比 DLPC300 小 3s 时、处于“EVM 开关 SW1 处于关闭状态“的 dplc4420AEVM;
(2) EVM 上的开关 SW1 可翻转为打开状态、E VM 上会出现一个红色 LED 和一个绿色 LED、之后红色 LED 消失、绿色 LED 开始闪烁。 当绿色 LED 闪烁时、DMD 上会显示 DLP 德州仪器 (TI)。 绿色 LED 熄灭后、DMD 上的图像将消失、并显示白色图像(这是否正常?)
将 USB 电缆插入电路板并与计算机连接。 打开 DLPC44XX GUI 并设置 USB 通信。 在 dlpu126.pdf 的 P21 的图 3-8 下、任何输入操作都会报告错误。“错误:无法打开 USB 驱动程序 — 没有可用的投影仪
“、在 Projector Control 窗口提示 WriteCmd 中:temp _ Init、addr:34、subAddr:9C 01 Write(失败 (1))
;μ s
4、继续执行闪存加载程序配置测试,根据 dlpu126.pdf P21 ~ 22 做,启动 J31 跳线短路,在图 3-10 中间“StartDownload"后“后出现提示错误“LINE1:Missing Manufacturer ID“~“LINE14:Missing manufacture“ wait;
5.在连续闪存加载程序配置测试中、DLP780TEEVM 上的 DLPC300 具有更高的加热温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lili Li、

    我很抱歉在回应这个问题 的延迟,我们有一些变化,以及假期。 我希望我还能在这里提供帮助。

    绿色 LED 只是指示与 DMD 的通信正常、它应该始终闪烁、因为这是系统的心跳。 您所描述的是开机时出现的初始屏幕图像、这是正常的超时现象、并转到“多字段“屏幕。

    如果您看到错误“Cannot open USB driver - No projects available(无法打开 USB 驱动程序 — 无可用投影仪)“、则表示您与电路板的通信丢失。 由于在系统上可以正确看到启动界面图像、因此电路板不会出现问题。 这可能表明硬件未连接,计算机或计算机未与主板通信 — 请通过计算机的控制面板检查它是否在插入 USB 时识别设备。

    当通信不成功时、在 DLPC44xx GUI 中执行“get"或“或“set"时“时、始终会返回错误。

    J31 是引导跳线、如表 3-1 所述。 除非您尝试重新编程控制器以使用不同的 DMD,否则不需要安装它 — 因为您已经拥有良好的初始图像, 它已经进行了正确编程

    此电路板上没有 DLPC300、您能提供图片说明您的含义吗? FPGA (U13) 运行温度相当高、但它连接了热分布(翅片)以保持其冷却。

    此致、

    Aaron