Other Parts Discussed in Thread: DLPC3436, DLPC3479
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC3436Thread 中讨论的其他器件: DLPC3479
你(们)好
我正在查看 DLPC3426 解决方案。
https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/]
Q1) TI DLP Pico 固件选择器未列出 DLPC3426。 我是否可以选择并使用 DLPC3436?
Q2) DMD 数据表不提供任何引脚选项信息。 我应该选择哪种引脚配置?
Q3) 我应该选择哪个 I2C 地址?
Q4) 如果我下载了启用 RGB 的固件但仅连接实际硬件中的绿色 LED、DLPC 和 DLPA 是否仍会正确初始化?
还是需要在仅启用绿色 LED 的情况下创建新固件?
Q5) 使用 DLPC3479 时、FPGA RESETZ 和 FPGA PWR 信号不包括在上电时序中。 使用 DLPC3426 或 DLPC3436 时是否需要这些信号?