This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2021-Q1:DLP2021-Q1 EVM SPI 闪存实时数据更新

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP2021AM263Q1EVM, DLP2021LEQ1EVM, DLP2021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1561446/dlp2021-q1-dlp2021-evm-spi-flash-real-time-data-updates

器件型号:DLP2021-Q1
主题中讨论的其他器件:DLP2021LEQ1EVM、DLP2021AM263Q1EVM

工具/软件:

我正在使用 DLP2021LEQ1EVM 评估模块、希望通过 MCU 接收视频数据、然后通过 MCU 将视频数据发送到 EVM 上的 SPI 闪存中。 然后、EVM 可以控制 DMD 显示。 但是、根据操作手册、需要使用 DLP Composer 在计算机上构建更新的图像或视频。 因此我将无法完成实时在线更新。 我可能会问如何在线实时更新 SPI 闪存中的视频数据、以用于 DMD 显示。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    我已将此 TT 分配给我的一位同事、他们应该能够在第二天左右为您提供帮助。 谢谢!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,期待您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui Zhu、
    对于 DLP2021LEQ1EVM、图像和视频数据是闪存二进制文件(使用手册中提到的 Composer 工具生成)的一部分。
    如果您需要更新图像/视频内容、则需要使用 Composer 工具生成新的闪存二进制文件、然后将整个闪存二进制文件编程到系统的 SPI 闪存中。

    无法直接发送.bmp/.mp4 格式的原始图像/视频内容并将其存储在 SPI 闪存上、因为它不会采用 DMD 可读的正确格式。

    此致、
    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddharth

    我当前的要求是汽车通过 OTA 更新 DLP2021-Q1 的显示动画。 应如何设计通信网络? 您能否提供参考设计?DLP2021AM263Q1EVM 可以完成此任务吗? 请提供详细的工作流程。

    此致、

    Hui Zhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hul Zhu:

    这可能需要我们多花几天时间才能回答问题。 请给我们一些时间在内部进行讨论、然后联系您。

    谢谢您、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,期待您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    如果您不介意等待下周、有一些紧急事项需要团队关注?  我们对延误感到非常抱歉、希望我们能尽快回到这个问题上来。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的答复。 我期待您的团队‘s 花时间回答我的问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui Zhu:


    感谢您的耐心等待、 DLP2021AM263Q1EVM 可以完成此任务、AM263x 具有兼容的 Wi-Fi 模块。  为了设计 DLP2021AM263Q1EVM 的 OTA、我们可以采用基于云的架构、AM263x 芯片使用 CAN-FD 电缆连接到汽车的主计算机、而汽车的内置互联网连接或添加的汽车级 Wi-Fi 模块连接到云服务器。

    在云端、bmp 到位平面的转换(有一个库 bmp-位平面转换、从 bmp 获取位平面)将与数字签名和加密的安全模块一起进行、以便更安全地下载。 云存储安全.bin 文件。 车辆 ECU 中的 OTA 软件验证数字签名并解密.bin 文件。 CAN 或以太网控制器将解密的位窗格数据传输到 DLP 模块。

    另外、如果您希望直接进行蓝牙 OTA 传输或直接进行 Wi-Fi 传输而无需云参与、这也是可行的。 有一个 BMP 到位平面转换库,您可以在移动设备中或直接在 ECU 中使用,将 BMP 图像转换为位平面。 确保用于蓝牙和 Wi-Fi 通信的模块必须是汽车级模块、以确保可靠性并符合汽车标准。

    如果您想详细说明您的具体要求、我们可以进一步讨论。

    此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui_Zhu :

    我将关闭此主题、因为看起来 Abhishek 已经回答了您的问题。 如果您认为这不正确、您可以在 14 天内通过添加另一条注释打开该主题。 谢谢你。

    此致、
    Michael Ly