This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRNANOEVM:DLPNIRNANOEVM 卡在绿色电源 LED 上、无法连接到 PC

Guru**** 2616825 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPNIRNANOEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1572936/dlpnirnanoevm-dlpnirnanoevm-stuck-with-green-power-led-cannot-connect-to-pc

器件型号:DLPNIRNANOEVM


工具/软件:

您好:
我正在使用 DLP NIRscan Nano 评估模块 (DLPNIRNANOEVM)。 问题在于、电路板上电时、电源 LED 指示灯变为绿色并保持亮起状态、但当通过 USB 连接到 PC 时、设备未显示。 我已尝试按重置按钮、但问题仍然存在。

  • 绿色 LED 持续亮起。

  • 设备管理器 (Windows 10) 无法识别该设备。

  • 我尝试了不同的 USB 电缆和端口。

  • 我还重新安装了驱动程序、但主板仍然无法连接。

您能否建议如何解决此问题、或者我可以尝试哪些进一步的故障排除步骤?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siriput、

    感谢您访问 E2E! 首先、您能告诉我们在看到此行为之前做了什么? 是否已编程新固件、刚刚执行扫描等、或者这是全新的评估?

    如果绿灯持续亮起、则表明设备可能处于“休眠模式“、但您已尝试按“重置“或“唤醒“按钮、但随后没有响应。 可以选择将其置于引导加载程序模式下 DLPNIRNANOEVM 用户指南的 K3 节下。 请查看“NIRscan Nano 已使用未测试/故障的 Tiva 固件进行更新“部分、如果仍然出现故障、请按照此步骤尝试恢复。 使用等于或高于 v2.1 的 TIVA 代码可以做到这一点。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在出现此问题之前、我焊接了一个新按钮、因为前一个用户损坏了原始按钮。 之后、器件正常工作。 但是、当我稍后尝试将其重新连接到计算机时、它未连接、并且绿色 LED 未亮起。 当我按下重置按钮时、绿色指示灯持续亮起、当我再次按下该按钮时、指示灯熄灭并保持熄灭。

    您能否提供有关如何继续对此情况进行故障排除的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siriput、

    如果您没有连接 USB、而是通过电池连接、这样可以吗?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siriput、

    请注意、我会认为这个问题已经结束。 如果您有其他信息、请随时回复此主题。

    如果您有其他问题、请通过 E2E 继续联系、创建另一个主题。

    此致、

    Aaron