This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:显示或 LC:哪一个可以通过 HDMI 最大程度地减少 RGB 视频的显示滞后?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1576630/dlp3010evm-lc-display-or-lc-which-one-will-minimize-display-lag-for-rgb-video-via-hdmi

器件型号:DLP3010EVM-LC


工具/软件:

我有一个通过 HDMI 的 RGB 信号、以≥120Hz 的颜色显示。 我不需要图像校正。 哪个 EVM(显示或 LC)可以更大限度地提高帧速率并尽可能地减少显示滞后(HDMI 输入和 DLP 上实际输出之间的滞后)?  

提前感谢!

b.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您访问 E2E 论坛来解答您的问题!

    抱歉、您能否在此处指定此最大输入或输出“帧速率“?

    此外、DLP3010EVM-LC 所提供的“光控制“功能可提供外部、内部和启动界面图形显示。

    这些图案会绕过大多数视频处理功能、并根据位平面图像或数据显示图案。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    请注意、我会认为这个问题已经结束。 如果有其他信息、请随时答复。

    如果您有其他问题、请通过 E2E 继续联系、创建另一个主题。

    此致、

    Aaron