This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:D2 LED 为红色、因此无法编程。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1573607/dlplcrc410evm-the-d2-led-is-red-so-it-cannot-be-programmed

器件型号:DLPLCRC410EVM


工具/软件:

大家好!

https://www.ti.com/product/DLPR410

无法打开链接、因此无法下载文件。
D2 LED 为红色、因此无法编程。

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 K.Z 、  

    请留出一天或两天时间来为您检索必要的固件。 谢谢!

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bottone:

    感谢你的帮助。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    很抱歉耽误你的时间。  我们正在联系外部团队、帮助我们访问此存储库、并需要跟进他们的帮助、以便我们访问此文件。

    您需要固件的截止日期是多久?

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    与我的客户确认后、他们说得越早越好。
    虽然没有具体的截止日期、但由于发展已经落后于计划、请尽快做出安排。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    我们 每隔一天都在跟进、看来今天上午我们只得到答复。  发送这些文件可能还需要一天、理想情况下、我们会在发送之前在 EVM 上测试这些文件。

    我也很好奇你的意思是 D2 红色,因此无法正常工作?  自从我搬到汽车领域后、我不再从事光控制产品、但您能执行边界扫描并检测 FPGA 吗?  您/客户在编程过程中能够到达多远?

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢你的帮助。

    我也很好奇、您的意思是 D2 红色、因此无法正常工作?  自从我搬到汽车领域后、我不再从事光控制产品、但您是否能够执行边界扫描并检测 FPGA?

    很抱歉缺乏解释。
    情况与下图所示完全相同。


    换言之、我认为 APPSFPGA 尚未编写。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    感谢您的快速响应。 现在对我来说是有意义的。 我假设客户已经按照上述说明组装了这些跳线? 他们确认了这些电压吗?

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的快速答复。 现在对我来说是有意义的。 我假设客户已经按照上述说明组装了这些跳线? 并且已经确认这些电压?

    是的、在检查跳线设置和电压后、我们确定需要程序文件。
    我们正在等待文件完成。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    我刚刚通过 E2E 向您发送了朋友的申请。 请接受我朋友的请求、我会向您发送相应的固件文件。  

    此致、  

    Tristan Bottone