This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:空白垂直线

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1581070/dlp4500-blank-vertical-lines

器件型号:DLP4500
主题中讨论的其他器件:DLPC350

尊敬的专家:

我们遇到了如下所示的空白垂直线。 如果我们运行反转图形(在 TI 测试图像以外的其他东西上)、我们将获得完全反相的照明。 有什么想法可能导致这种情况? 我们使用 DLPC350 在定制电路板上运行该器件、其设计与 Lightcrafter 设计非常相似。 所有电源轨都会按照所需的顺序上升和下降。 在 DMD 端看起来信号质量很好  

thumbnail_IMG_2933.jpg
此致、

Emil Käll á lez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josel Go 

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛。 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。 同时、您能否重新上传 thumbnail_IMG_2933.jpg'? 看来这张照片从未附上过、因此无法查看。  

    此致、  
    Tristan Bottone