This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC900:编程问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLPC900REF-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1583366/dlpc900-programming-question

器件型号:DLPC900


大家好、E2E 专家:

大家好、我们正在努力对模型 DLPC900 进行编程、但遇到了一个问题。 我已经按照程序员指南的格式化命令,并访问您的论坛来查看涉及类似问题的主题。 但是、硬件似乎没有收到我的命令。 我可以打开一个连接就可以了、运行系统时会清楚地显示它处于活动状态(系统以预存储的图形模式启动,可以看到这些图像循环)、但我似乎对发送的进一步命令没有任何明确的响应。 例如、我似乎无法将系统切换到另一个显示模式。

示例读取事务会返回一个空白缓冲区、因此系统似乎未接收到要启动的写入事务。 在接收命令之前、系统是否缺少其他启动命令、或者系统在连接时需要延迟(超过几秒钟)?

如果有用、我很乐意提供一个代码示例。 这都是用 python 编写的。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI-CSC:

    感谢您代表客户发帖。 以下是后续问题和建议列表:

    1. 您是否已经使用 DLPC900 LightCrafter GUI 成功地与 DLPC900 硬件通信? 这将消除由硬件引起的任何问题。
    2. 我们在 DLPC900REF-SW 版本中提供了 GUI 的源代码。 您可以使用它作为参考、但它是以 C/C++的组合编写的。
    3. 您也可以参考 该社区成员开发的 python SDK。 我 在这里链接了一个这样的资源

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya