This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:DLPLCRC410EVM

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1584037/dlplcrc410evm-dlplcrc410evm

器件型号: DLPLCRC410EVM

高科技支持、

你好。

我希望获得以下与 DLPLCRC410EVM 相关的问题的反馈。

1) 电源输入要求是什么? 有一个电源连接器、尺寸 5.9mm 直径。
我们需要知道什么是电压、放大器和极性。

2) 我们应该使用什么备用电池型号? 板上有一个钮扣电池座 (BT5)、直径 12mm。  请建议电池型号。

谢谢。

此致、

Kent

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kent、  

    感谢您通过 E2E 论坛联系我们! 有关 DLPLCRC410EVM、请查看以下答案:

    1) DLPLCRC410EVM 用户指南 (DLPU040C) 的第 2.2.2.1 和第 2.2.2.2 节 介绍了 DLPLCRC410EVM 所需的电源要求。 选择电源时、确保其额定值为 5V (Vout) 6A (Iout) 电源、内径为 2.5mm、外径为 5.5mm 的桶形适配器。  重要的是额定电压为 5V。  如果负载拉动很大、适配器可以提供相应的电流。 EVM 只会消耗它需要的电流量。 在正常运行期间、DLPLCRC410EVM 消耗的电流小于 4A、但在初始化期间、它可能会拉至 5A 以上。  因此建议使用最小 6A 的电流。 合适电源的一个示例是以下-> https://uk-online.com/web/p/ac-dc-adapters/1792824 rs

    2) 对于备用电池,板上的 BT5 按钮电池座设计用于 12 mm 标称纽扣电池。 如果我们交叉参考 DLPLCRC410EVM BOM 中的 BT5 元件、则该元件由 Keystone 制造、可在此处找到-> 12mm 单元格。 在 Keystone 的产品页面上、此特定电池座的电池参考为  1,212,121121612212201225。 数据表还列出了电池参考、您可以在此处查看-> e2e.ti.com/.../12mm-button_2D00_cell-holder-_2800_Datasheet_2900_.pdf

    此致、  

    Tristan Bottone