This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP6500FYE:在窗口 11 处断开 GUI 连接

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1585606/dlp6500fye-disconnected-the-gui-at-windows11

器件型号: DLP6500FYE

何时 267f66b074402228fc0f818c39e01b46.png9a5f9dbbf90503acbf8b05e4b3ad0c78.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您通过 E2E 联系我们!

    您是否尝试过重新启动 GUI 以及将 USB 重新连接到计算机? 我知道听起来很傻、但如果您重新编程了电路板、可能会断开连接。 我遇到了 Windows 11 的问题、最近编程后无法立即识别主板。

    请告知是否仍然存在。 此外、还应告知之前使用的电路板编程版本、以及在没有填充 J11 (Boothold) 跳线的情况下上电时电路板上有哪些灯。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复!

    我没有重新编程板,它可以成功地连接到另一台计算机, 我不知道是什么原因导致它。  您是否遇到过类似的情况? 您是如何解决的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您已成功将其连接到另一台计算机、则表示电路板没有问题。 您的计算机可能缺少用于控制电路板的驱动程序。

    建议您卸载 Lightcrafter GUI 并重新安装相同的 5.3.0 GUI。 您的组织可能有一个与驱动程序连接有关的自动更新。 如果您使用 GUI 升级到 Windows 11、则很可能在转换过程中 USB 驱动程序连接刚刚断开。

    请告知新安装的 GUI 是否仍存在问题。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试 重新安装 5.3.0 GUI、但它仍然断开连接。  此外、我已经尝试重新安装 5.0.0GUI、但它仍然断开连接。 更重要的是、我一直在尝试卸载 USB 驱动程序、但仍未解析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此错误代码 ( https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/4174727/0xc000007b-error-fix?forum=windows-all&referrer=answers)、Microsoft 似乎存在一个常见问题。

    请注意、修复#3 将在管理员模式下运行 — 我必须对 Windows 11 上的其他应用程序执行此操作。

    此致、

    Aaron