This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP650LNIR:订购建议

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR65NEVM, DLPLCRC410EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1589143/dlp650lnir-order-advise

器件型号: DLP650LNIR
Thread 中讨论的其他器件: DLPLCR65NEVMDLPLCRC410EVM

尊敬的先生/女士

我只是在网上下单 ( 订单号 T06095091 ) 作为 3 个项目:DLP650LNIRFYLDLPLCR65NEVM 和 DLPLCRC410EVM  

我们想使用它,请告知这些是电源包含此订单?  

如果没有、您是否会建议驱动电源信息、我们会相应地订购您的建议

非常感谢、期待收到您的反馈

Chen Liang

电子邮件:liang@wtktech.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chen、  

    感谢您通过 E2E 论坛联系我们! 。 不包含电源 并且必须单独购买。

     DLPLCRC410EVM 用户指南 (DLPU040C) 的第 2.2.2.1 节和第 2.2.2.2 节 介绍了 DLPLCRC410EVM 所需的电源要求。 选择电源时、确保其额定值为 5V (Vout) 6A (Iout) 电源、内径为 2.5mm、外径为 5.5mm 的桶形适配器。  重要的是额定电压为 5V。  如果负载拉动很大、适配器可以提供相应的电流。 EVM 只会消耗它需要的电流量。 在正常运行期间、DLPLCRC410EVM 消耗的电流小于 4A、但在初始化期间、它可能会拉至 5A 以上。  因此建议使用最小 6A 的电流。 合适电源的一个示例是以下-> https://uk-online.com/web/p/ac-dc-adapters/1792824 rs

    此致、  

    Tristan Bottone