This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620SQ1EVM:DMD 板上 EEPROM 的用途

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4620SQ1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1590234/dlp4620sq1evm-purpose-of-eeprom-on-dmd-board

器件型号: DLP4620SQ1EVM

在 DLP4620SQ1EVM DMD 板中、EEPROM 位于 DMD 板上。

您能告诉我这个 EEPROM 的用途吗?

在 DLP5530SQ1EVM 中、没有 EEPROM。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    感谢您来到 E2E 论坛咨询您的问题! 我将把这个分配给我们团队的一位专家。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 EEPROM 是存储颜色校准数据的另一种方法。   由于 DMD 与光学系统耦合使用、这提供了一种将校准数据通过 DMD 保存到光学引擎上的方法。   仅当 DLPC231 未与 DMD 一起发货时、才需要这样做。  此设计不需要此电容器。  如果您有任何其他问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 DLP FW 的闪存位于 DMD 板中、是否可以删除 EEPROM? 是否 也可以将颜色校准数据存储在闪存中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以存储在主 DLPC230 闪存中。  这是客户使用它的数量。  在这种情况下、您可以删除 DMD 板上的 EEPROM。