This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-HUD-LUMEN-CALC:dlpc230 调光使用

Guru**** 2663155 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP-HUD-LUMEN-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1593449/dlp-hud-lumen-calc-dlpc230-dimming-use

部件号:DLP-HUD-LUMEN-CALC

如何修改 DLP5530 EVM 芯片组、以便在校准模式下在 DLPC230 调光选项页面上实现最大背光输出? 我的测试方法包括:

1.将 DAC 级别/限制中的限制项的红色、绿色和蓝色值设置为 1023。 此时、测得的三个 LED 电流未达到理论最大值 8A。

2.根据方法 1、我还将 DAC 级别/限制中消隐项的红色、绿色和蓝色值设置为 1023。 三个 LED 电流增加了、但仍然没有达到 8A。

我想知道调光选项页面上每个选项的功能。

各种设置如何影响背光输出。

如何设置三个 LED 通道的最大功率输出。

这是为了手动验证背光设计。 谢谢。