This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DMD 位置

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1591728/dlp4710evm-lc-dmd-location

器件型号: DLP4710EVM-LC

您好、我需要帮助确定 DMD 与光学系统前主平面之间的距离。

我尝试在 Optics Studio 中对我的 DLP 4710 进行建模、以便我可以将其与我正在使用的其他镜头组件相结合。 我打算在最短投射端(对角线为 10 英寸)使用投影仪。 我的建模初衷是将 DMD 用作物体、并将整个 DLP 复合透镜视为单个厚透镜。 但要做到这一点、我需要物体 (DMD) 与主平面的距离、我不知道如何在规格中找到它。

提前感谢您、

Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zachary、

    感谢您来到 E2E 上的我们!

    我正在就此与我的团队联系、因为我们有一个可以提供帮助的光学团队、但我的团队中的大多数人已经在庆祝感恩节假日了。

    请给我一些时间与他们联系、然后返回给您。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zachary!

    我希望你的感恩节是好的!

    我已经从我的团队中听到、这是直接从他们那里获得的:

    如果没有我们大多数 EVM 都不提供的光学处方、这实际上是不可能实现的。 光学设计通常是我们的 ODM 专有的。 但是、可以通过实验来近似计算主平面位置。 这需要从 EVM 上拆卸不需要的透镜。

    首先、可以通过 h=f*tan (theta) 关系根据图像的放大率(投射比或 FOV)和已知物体尺寸((DMD 维度)来计算投影透镜的焦距。

    一旦知道这一点、您就可以根据高斯成像方程来估计主平面位置。 在镜头上使用某个参考点“R"。“。 将测试目标放置在距离该参考点一定距离的“U"处“处(这是您的物体)。 移动屏幕、直至图像处于焦点位置、然后测量到参考点的距离“V"(“(这(这是图像距离)。 您可以对几个不同的物体和图像距离执行此操作。

    然后、您将使用 o=U-a 或 i=V-b 估计物体和图像与主平面之间的距离、而不是使用 R、其中 a 和 b 是从参考点 R 到主平面的距离。 要正确估计 O 和 I、测量的所有差图像距离都必须有两个关键关系:高斯成像方程 1/o+1/i=1/f 和 MAG=-I/O 这将为您提供最接近主平面的近似值、而无需实际的光学处方。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Aaron