This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3436:DLPC3436、DLPC 3426 器件兼容性

Guru**** 2693515 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3436, DLP230NP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1594143/dlpc3436-dlpc3436-dlpc-3426-device-conpatibility

器件型号: DLPC3436
Thread 中讨论的其他器件: DLP230NP

尊敬的  

我正在使用 DLP230NP/NPSE 检查 DLPC3436 或 DLPC3426。

如您所知、可使用的 DLPC 控制器由 DMD 类型决定。
我知道操作是这样的 不会 与下面所示的组合一起实现。

Q1) DLPC3436+DLP230NPSE ,这种组合是否可以运行?  

Q2) DLPC3436+DLP230NP ,这种组合是否可以运行?  

251203_Device Conpatibility.jpg

谢谢